This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:VDD 下降

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541211/ucc28722-vdd-is-dropping

器件型号:UCC28722
主题:PMP10397 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我们使用了参考设计 PMP10397、因为它只是变压器更改为低于规格。

VIN 最小值= 300V DC

VIN 最大值= 650 直流

两个输出端的 VOUT 15V/0.2A(在参考设计中,输入 1 = 15V、输入 2 = 5V)  

AUX 电压= 15V

变压器详细信息

Core EE20

初级电感 2.5mH

第六十八章

次级绕组 13

次级绕组 13

辅助转数 13

我们现在在 VDD 上观察到一个三角波形、该波形变为 21.4 伏、然后大约降至 7 伏

引脚 6(即与)上没有电压  

我们还监控 VDRV、该电压为 0V。

请建议故障排除方法或告知我们的问题所在。

附加信息:R14 更改为 3.9K  

此外、还尝试移除 R12、并从外部相对于 C10 将 21V 连接到 VDD。 VDRV 或 CS 引脚上仍然没有脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的设计很可能会错误地触发 OVP 或 OCP。  以下应用手册将介绍您遇到的问题以及如何通过适当的滤波、钳位和缓冲来解决该问题。  如果您遵循本应用手册的指导、它应该会帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、