This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:充电终止完成时的 ADC 读取问题

Guru**** 2941240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539571/bq25756-adc-read-issue-when-charge-termination-done

器件型号:BQ25756


工具/软件:

充电终止时、ADC 值不会更新并冻结。 ADC_EN 位设置为 1 并在连续转换模式下运行。 当 ADC 在充电终止后冻结时、我读回 ADC 控制寄存器 (0x2B)、寄存器值正常(即终止 0x88 之前和终止 0x88 之后的寄存器值)。 EN_HiZ 位值也为 0、这意味着其也被禁用。

是正常行为吗? 有什么变通办法吗? 或者我缺少导致此问题的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是什么给出了 ADC 在充电终止后冻结的提示? 电压应该保持停滞、系统中不应有电流进行端接。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    当读取寄存器时、值 VAC、VBAT、IAC 和 IBAT 不会发生变化、当控制器进入充电终止时、该寄存器始终显示相同的常数值。
    例如、假设控制器终止充电时 VAC=17V、那么如果我们读取 VAC 寄存器、即使我们改变输入电压、它也始终会返回 17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    真奇怪。 我刚刚在 EVM 的实验中验证了 ADC 在端接时可以读取到输入端的不同电压电平。 发生该问题时、REGN 电压是多少?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你的回应,这很奇怪我也检查了 3 板,但结果是相同的。 REGN 电压为 5V、当电池电压降至充电阈值以下时、它开始充电、ADC 读数恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有趣的行为。 如果您禁用 ADC、然后在终端期间再次启用它、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用和重新启用 ADC 没有任何影响、会显示相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够提供设计中与 BQ25756 相关部分的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我附上了控制器器件的原理图。 另外、为了避免您对原理图产生混淆、未组装 CE 引脚上的电阻器 R26、因为这是为主机控制型应用而设计的。 对于 DRV 电源、外部提供 7V 电压、因此仅组装 R20。 中断线路和 I2C 线路的上拉电阻也位于 MCU section.e2e.ti.com/.../CHG-CTRLR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 我在原理图上没有看到任何可能导致 ADC 问题的内容。

    此问题是否已在任何其他电路板上重现? ADC 是否在单次转换中工作?