This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:具有平均电流模式控制功能和真正 100%占空比的降压控制器

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540758/ucc2818-buck-controller-with-average-current-mode-control-and-true-100-duty-cycle

器件型号:UCC2818


工具/软件:

您好的团队、

我正在寻找一款支持平均电流模式控制 (ACMC) 并且还可以实现真正的 100%占空比的降压控制器。 这两个功能似乎很难在单个器件中同时找到。

应用环境:
我的主要目标是减慢系统 di/dt、因此、我计划使用 ACMC、因为与峰值电流模式控制 (PCMC) 相比、它可以更好地控制输入 di/dt。  

我遇到了 UCC2818A-Q1、尽管我意识到它主要用于 CCM PFC 应用、但我相信其内部架构可以根据其平均电流环路调整来适应降压转换器的运行。

  1. 在将该器件重新用于降压运行时、是否存在任何主要问题或限制?
  2. 产品页面声称支持 100%占空比、但数据表指定的最大占空比为 99%。 器件是否可以实际在 99%的占空比下运行、或者是否存在内部限制(例如栅极驱动时序或振荡器限制)使其在实践中无法实现?
  3. 是否有任何已知的权变措施可以使用此控制器实现更接近 100%的占空比?
  4. 如果 UCC2818A-Q1 不适用、我将感谢针对支持平均电流模式控制和 100%占空比运行的 TI 控制器的任何建议。

最后、如果有任何其他技术(除了降压转换器)可以帮助控制输入或负载 di/dt、我想了解它们。

提前感谢您的指导。

此致、
AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AK、  

    在降压配置中使用 UCC2818A-Q1 需要考虑一些注意事项:

    1、其软启动专为升压 PFC 而设计、在这种情况下、在开关偶数启动之前、输出电压已经作为输入电压峰值存在。  因此、随着 Vout 上升到稳压值、电感器两端将存在很大的电压对其进行退磁。  在降压配置中、Vout 将从 0V 开始、因此最初没有电压对电感器进行退磁。  启动占空比必须在长时间内限制为短持续时间、以使电感电流放电到输出电容器并为其充电。   

    2.振荡器块中强制执行最短关断时间,可防止 D >~99%。  这个关断时间也有一些变化。  

    3. 我不知道有什么办法 100% D 因为大多数人喜欢 避免这种情况。  但是、我可以建议向 MOSFET 栅极驱动添加关断延迟、以便当 PWM 输出变为低电平时、MOSFET 驱动的延迟足够长、可以缩短最长关断时间。  请注意、 此类延迟在正常占空比期间也会起作用。

    4. 我不知道有任何 TI 控制器本身支持 100% D.  

    此致、
    Ulrich