This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流互感器与电感器或 MOSFET 串联放置

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TIDA-00130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536977/ucc28070-current-transformer-placement-in-series-with-inductor-or-mosfet

器件型号:UCC28070
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00130

工具/软件:

您好的团队、  

我们的客户 ESAB 在实施 PFC 驱动器时对电流互感器的放置有疑问。  

两种配置如下:

1.电流互 感器与 MOSFET 串联(在 MOSFET 与电感二极管节点之间):电流检测仅在 MOSFET 导通状态下进行

2.电流互感器与电感器串联(电感器与 MOSFET 二极管节点之间):电流检测,当 MOSFET 开启与关闭时

问题如下:

  1. 两种配置之间的 PFC 运行差异是什么? 这是一个高功率应用、~10kW
  2. 使用 UCC28070 的建议配置是什么? (我假设第一个配置是数据表中的配置,但我想确认一下)
  3. 使用第二种配置有哪些效果/好处?

此外、如果您需要回答任何澄清问题、请告知我、我很乐意回复客户。 谢谢你。

此致、

Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置 2 映像未清除。 您能展示完整的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    有关配置 2 原理图、请参阅随附的 PDF。 它是 Webench 的输出。

    e2e.ti.com/.../4263.WBDesign24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius

    如果您检查右侧的原理图、您将看到一个二极管在 FET 关断时阻止电压。 本质上、选项 1 和 2 是相同的。  

    实际上、方案 2 可以为您节省专用变压器、因为检测绕组与主电感器耦合、但它也可能限制对主要电感器的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的帮助。 我们的客户仍然有关于 PFC 配置的一些问题。  

    为了增加上下文信息、它们使用以下 SiC 模块:  

    使用此模块时、无法按照数据表(配置 1)中的说明连接变压器。 他们改用第二种配置、因为他们可以将电感器/变压器放置在 D2 和 FET 之间的节点上。  

     使用配置 2 时、仍然需要担心 CSx 输入在 FET 的导通和关断时间内都会产生电流。 您能否说明电流流向哪个方向、以及当 FET 关断时、第二种配置中的二极管“Dra"如何“如何阻断电压? 客户担心无论 FET 是导通还是关断、电流方向都是相同的、因此这意味着在 CSx 输入端检测到电流。  

    感谢您的帮助!

    此致、
    Julius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA 与 Zcda 配对。 我认为如果他们将共源电流馈入两个不同的相位、这将不起作用。

    它们可以使用两个模块、每个相位一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、  

    很抱歉、在当前检测配置问题上、我不得不不同意 Ning。   
    数据表中所示的配置 1 是检测 UCC28070 控制器两个独立相电流的正确方法。
    配置 2 将不起作用、因为电流互感器中有连续的直流电流(带纹波)、并且没有关断时间来重置磁化电感中累积的磁化电流。  它将饱和。  CT 不能被视为主升压电感器的一部分、也不能与升压电感器串联放置、除非可以 设计一些特殊的复位电路来强制克服升压电流以复位磁芯。  
    我认为这不是很容易做到的,否则每个人都会这样做,我们不需要控制器中的当前合成功能。  

    Webench 程序中出现错误、导致显示的配置不正确。  此外、Webench 中 CT 的极性也是错误的。  这些问题必须 由我们的 Webench 团队纠正。  

    同时、我同意 Ning 的看法、即使用共源 SiC 模块也不起作用、因为它不允许独立检测源电流。  如果可以找到一个具有每个 SiC FET 单独源极引脚的模块、或者可以使用两个单 SiC 模块、则可以使用源电阻器独立检测相电流、并使用运算放大器进行增益以保持较低的功率耗散。   
    (请参阅 TIDA-00130:www.ti.com/.../TIDA-00130)   

    此致、
    Ulrich