This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A22:附近的强磁体是否会影响模块运行?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A22, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541170/tpsm84a22-will-nearby-strong-magnet-affect-module-operation

器件型号:TPSM84A22
主题中讨论的其他器件: TLV62569

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在设计中使用的是 TPSM84A22、由于机械限制、我将在模块附近放置一个强永磁体。

我有几个 问题:

1.外部磁场是否会影响内部电感器,进而影响电源模块的运行?

2.如果是,如何确定磁体与模块之间的安全最小距离?

 3.对于 TLV62569(带有外部电感器)、外部磁场是否会影响电感器并导致异常的转换器行为?

感谢您的支持!

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    关于 TPSM84A22、具有强磁体会影响模块的内部电感器、它可能会影响电感器的饱和和电感。 这可能会导致不稳定、调节不良 和效率降低等异常行为。 数据表不提供安全距离、因为存在可能影响位置的不同情况。 我当然要保持至少 几厘米的距离、解决这个问题的最佳方法是使用高斯计测量磁场、尝试在没有磁体的情况下进行测量、然后使用磁体进行测量、移动磁体、直到高斯计读数在没有磁体时接近值。 如果您不能将 2 个组件放置得足够远、还可以查看磁屏蔽以帮助尽可能减少磁体干扰。

    对于  TLV62569 、我建议发布一个新的 E2E 论坛、以便联系为该器件提供支持的正确工程师。 但任何使用电感器的器件很可能都会受到影响。

    此致、

    Eileen