This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BQ25172 VIN 与电池计数间的关系 — 需要进行澄清

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540492/bq25172-bq25172-vin-vs-battery-count-clarification-needed

器件型号:BQ25172


工具/软件:

您好、

中的示例 BQ25172 请您澄清两者之间的关系 VIN 和 VOUT

我在理解如何时遇到问题 所需的最小 VIN 而变化 镍氢电池节数
将会是什么 建议的最小 VIN 适用于:

  • 3 μ×镍氢电池 (标称值 3.6V)  

  • 4 μ×镍氢电池 (标称值为 4.8V)  

谢谢

–Samidha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ25172 请您澄清两者之间的关系 VIN 和 VOUT ?

    单元运行需要最小 Vin-Vout 为 80mV (VSLEEP)。   

    随着 Vin-Vout 的增加、输出电流会增大、请参阅图 6-3(压降电压与输出电流间的关系)。  

    几个数字、对于 250mA、Vin - Vout 200mV;对于 475mA、Vin - Vout 400mV。

    [报价 userid=“512009" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540492/bq25172-bq25172-vin-vs-battery-count-clarification-needed
    • 3 μ×镍氢电池 (标称值 3.6V)  

    • 4 μ×镍氢电池 (标称值为 4.8V)  

    [/报价]

    3XNiMH、3.6V--应使用 5V 电源。

    4XNiMH 4.8V — 可能会有困难。

    电芯有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您提供详细信息!

    两个开关 AAA 镍氢电池 周围 800–1100mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意、BQ25172 的充电电压 (V-RECHG) 为 1.33V /电芯。  在充电周期结束时、电池电压必须高于此值、否则将设置故障。   3 节电池配置、3 X 1.33V = 3.99V 、  4 节电池配置、4 X 1.33V = 5.32V   

    对于 1100mA 电池 — 如果我们使用 250mA 充电电流、压降约为 200mV。  充电时间选项为 6 或 8 小时

    这会将最小输入电压变为:

    3 电芯配置、3 X 1.33V = 3.99V + 200mV = 4.199V

    4 电芯配置、4 X 1.33V = 5.32V + 200mV = 5.52V