This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:是否将 D+/D-引脚保留为 NC 默认设置为 ILIM 设置的输入电流限制?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540770/bq25616-does-leaving-the-d-d--pins-as-nc-default-to-the-input-current-limit-set-by-ilim

器件型号:BQ25616


工具/软件:

我正在将 BQ25616 实施到我的设计中、并希望 D+和 D-引脚保持未连接状态。 如果我这样做、连接到 ILIM 的电阻器是否会设置电流限制、或者由于未检测到 USB 信号、它是否会默认为另一个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    悬空 D+/D–会将适配器识别为未知、ILIM 引脚将设置输入电流限值。

    此致、

    Mike Emanuel