This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:如何使用 UCC28C43 控制推挽中的 EMI 尖峰和 MOSFET 发热?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, BQ34Z100-G1, UCC28C43, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540832/ucc28c43-how-to-control-emi-spikes-and-mosfet-heating-in-push-pull-with-ucc28c43

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、UCC27714、 CSD19502Q5B

工具/软件:

大家好!

消息流 BQ34Z100-G1 + UCC28C43 + UCC27714 + CSD19502Q5B、采用 100W 推挽式隔离式直流/直流转换器 (24V→12V/8A、100kHz) 、我看到:

  • 强大的 180–250MHz EMI 尖峰。 缓冲器可降低 EMI、但会增加损耗。

  • 在强制冷却的情况下、MOSFET 可保持在 85°C 低于 80W。

  • 较慢的栅极会降低 EMI、但会发热更多;快速边沿会导致 EMI 故障。

询问:

White check mark 如何同时降低 EMI 尖峰和 MOSFET 发热?
 White check mark 调整推挽式缓冲器的快速方法?
 White check mark 是否有任何经过验证且采用快速推挽式 NexFET 的布局/屏蔽尖端?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -优化您的电路板布局布线,具有较小的大电流高频环路面积,并可能高 dv/dt 铜较小

    -减少尖峰 — 缓冲器和降低开关速度

    -屏蔽变压器和电感器

    -添加 EMI 滤波器

    -调整电感器、变压器和电容器的方向。