This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:紧急需要布局信息 (TPSM365R6)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537544/tpsm365r6-layout-info-tpsm365r6-is-urgently-needed

器件型号:TPSM365R6


工具/软件:

您好:  

对于足迹 创建、我们有这个问题:我们非常确定必须移动小数点(请参阅随附的图像)。  请帮助我们确认这些信息是否同步?

迫切需要该信息;如果您不是正确的回复人、请将该主题转发给负责人。



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius  

    请在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm365r6.pdf 上下载最新的数据表 、然后仔细检查机械制图。 我找不到数字“2.1 1.9“或“2.35 2.15“  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Eric Lee!

    我将信息转发给同事。 我会随时通知您状态。  

    此致、Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lee:

    提供的链接中的规格显示的是右小数点、但缺少一些信息;布局的同事写了以下内容:
    “1.-从最大端子到塑料四边封装边缘的距离,你能提供这个的标称尺寸吗?

    2.-我们不是很确定端子的宽度是哪个为引脚 1,8,9,11. 它可能与引脚 7 类似、但我们希望确保它放置正确的焊盘、并避免与这些端子的轨迹有捷径。“

    我们向您的 TI 欧洲同事提供了这个答案、但您两天前提供的链接中未找到最新规格中的信息:

    1. “我们对您询问的方向有点不清楚、因此我们提供了两种可能的封装边缘测量端子。 到封装顶部的标称距离为 2mm、到侧面的标称距离为 2.25mm。“
    2. “如果由于形状不均匀而不包括额外的焊盘宽度、则引脚 1、8、9、11 的宽度均为标称 2.5mm。 如果您包括引脚 1 和 8 的较大部分、则其完整标称宽度为 3.75mm。'


      您能否将其纳入规范中? 然后、我的布局团队同事将拥有正确创建焊盘所需的完整信息。
      谢谢!
    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Marius  

      我想它们都在机械制图中提到过。  

      请告诉我您与谁 就此事开展合作 (欧洲的 TI 人员/TI 欧洲的同事)  

      - EL  

    2. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您分享联系信息。 为了避免混淆、我希望使用电子邮件一起讨论这个问题。  

      - EL

    3. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Marius
      请继续与欧洲团队沟通。 他们回来,开始在办公室工作。 我将关闭此主题。

      - EL