This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:外部电源供电阻塞

Guru**** 2510965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540178/tps25730-external-supply-powering-blockage

器件型号:TPS25730


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个实验来尝试使用 TPS25730DREFR。 主要思路是使用外部电源而不是 usb-c 电缆上电、改变电压电平以查看 DUT 将在什么电压下切断。

但我的问题是灌电流路径仅在大约 3.6V-6.6V 的范围内流动、请参阅我的以下结果、即使我的 ADCIN 配置为 5V –20V、并且一切都可以通过 USB-C 电源适配器正常工作。

注:STBY+3V3 是用于本地 MCU 的 VCC。

我的问题是什么因素会阻碍内部 FET、以及它如何在 3.8V 至 6.5V 范围内工作?

此致

Nitipong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitipong:

    我不确定您要测试什么。

    您正在测量 VBUS 和 VIN3V3、并缓慢增加 VBUS 电压?

    您希望看到什么? 是否正在测量 PPHV 引脚?

    TPS25730 正在寻找 Type-C 合约、其中涉及 CC 线路上的特定端接。 仅从 VBUS 向 GND 施加直流电压不足以创建 Type-C 合约。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    很抱歉、混淆、这是使用 PPHV 测量的结果。

    请忽略 VIN3V3 引脚上的 STBY+3V3、因为我已经切断该布线。 STBY+3V3 是本地 MCU 的电源、我用于查看 DUT 是否开启。

    我正在测量它、同时将 VBUS 降低到 DUT 将被切断的位置。 CC 引脚的当前条件都上拉至 VBUS。 我知道、应仅使用电压供电来禁用灌电流路径。  

    但我的好奇心是为什么 PPHV 在我上面仅指的电压范围内启用。

    此致

    Nitipong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitipong:

    初始连接时、TPS25730 首先在 CC 线路上寻找上拉电阻器、然后检查 VBUS 电压以确保其处于约 5V 的预期范围内

    [报价 userid=“593475" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540178/tps25730-external-supply-powering-blockage ] 3.8V - 6.5V

    5V 时的 UVP 预计约为 3.9V 在 5V 时、看到 OVP 在 6.5V 时跳闸也不是意外的。

    基本上、在初始连接时、我们预计在启用电源路径之前会看到 CC 电压和 VBUS 约为 5V。 3.8-6.5V 的工作范围在 VBUS 的预期范围内。 理想情况下、VBUS 应设为 5V。

    谢谢。此致、

    Chris