This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:无法使用 USB CPD 应用程序自定义工具更新配置文件

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540938/tps26750-failed-to-update-the-profile-using-usb-cpd-application-customization-tool

器件型号:TPS26750


工具/软件:

你(们)好  

我想验证生成的 Bin 文件、但无法使用 USBCPD 应用程序自定义工具更新该文件。 它总是在完成 70%时失败。 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    GUI 存在一个已知问题、即即使正确刷写 EVM、最终验证步骤也会失败。

    如果出现此问题、则说明映像正在正确闪烁。 要确认映像正在加载、您可以通过将唯一数据放入客户使用寄存器 (0x06) 中来进行测试。

    使用客户用设置刷写映像后、对 EVM 进行下电上电、然后将其重新连接到 GUI。 转至“Flash to Device->Flash device from binary file“并读取客户版本。 如果您在 CustomerVersion 字段中看到您的唯一数据、映像应正确加载到 EVM 中。

    谢谢。此致、

    Chris