This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:咨询 BQ25750 的适用性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540293/bq25750-inquiry-on-suitability-of-bq25750

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25570

工具/软件:

您好、TI 专家

客户正在使用以下概念设计产品。

-能量收集/ Perovskite 太阳能模块

- 低光室内专用太阳能电池(使用室内光,不使用太阳能)

- 室内太阳能模块用在室内,而不是室外,利用低光室内光

-为物联网设备供电。

(规格)

-输入:使用超级电容器或电池 (4V~4.4V)

-工作电流:100uA 或 300uA  

-输出电压:3.7V (max)

Q1) 由于电流在 100uA 或 300uA 下过小、因此是否可以使用 BQ25750 进行设计?

Q2) 如果没有、是否存在符合上述规格的充电器 IC?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的研究。

    Q1:该功率级别太低、无法与 BQ25750 配合使用。

    Q2:让我让能量收集专家进入这个电子邮件链提供建议。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    如果太阳能电池板的 MPP 小于 4.4V、则可以使用仅 BQ25570 升压转换器为储能元件充电。  BQ25570 具有可提供稳压 3.7V 的集成降压转换器。

    此致、

    Jeff