This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:EVM 出现问题、因为设置到寄存器的值不会持续存在

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25620, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539929/bq25620evm-issue-with-evm-due-to-values-set-to-registers-does-not-persist

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25620EV2400、BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI Charger 团队:您能为我们客户的技术问题提供帮助吗?

我在使用 EVK 运行测试时遇到问题。 我怀疑 BQ25620 正在以某种方式反复复位。 因为设置到寄存器的值不会持续存在。 您能否帮助科技人员了解他们是否有想法?

 

EVK 与正常的 3.8v 500mA 电池连接。 并通过 I2C (GND、SDA、SCL) 连接到 MCU (NXP RT685)。 MCU 启动后、它将寄存器 REG0x16_MCU1 设置为 0xA0 以禁用看门狗、因此 BQ25620 保持在主机模式、并且 Charger_Control_可以控制所有充电电流和安全计时器超时持续时间。 但在随机持续时间(几到几十秒)之后、看门狗超时中断会被置为有效、并且从 REG0x16_REG0x1 Charger_Control_寄存器读出的结果变为 0xA1、这是默认值。 我认为由于看门狗超时、寄存器值已重置为默认值、但看起来看门狗位=0 只是禁用看门狗计时器、因此必须通过芯片获取复位来再次启用看门狗。 (我再次检查了充电器寄存器的唯一变化是 0x16 MCU1、REG_RST 位从未被 Charger_Control_设置)。

 

然后、我做了一个实验来断开 EVK 与 MCU 的连接并连接到 EV2400 适配器。 在 Battery Management Studio 中、将看门狗位设置为 0 以禁用看门狗计时器后、它会保持为 0 并且不会被更改回。 因此、我认为当连接到 MCU 板时、BQ25620 由于某种原因反复复位。 你知道为什么会发生这种情况吗? 不确定这是否重要、但当我将其连接到 MCU 板时、我仅连接 GND、SDA 和 SCL 3 引脚。 但我发现 EV2400 的电缆有 4 个引脚(除了 VSS 引脚)。 我认为这是我能看到的唯一区别。 这两个测试设置的所有其他设置相同。

谢谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请在下面查看我的评论。  

    不确定是否很重要、但当我将其连接到 MCU 板时、只连接 GND SDA 和 SCL 3 引脚。 但我发现 EV2400 的电缆有 4 个引脚(除了 VSS 引脚)。

    我可以确认这不是问题。 SDA、SCL 和 GND 是 BQ25620 EVK 和 MCU 之间需要的正确连接。 EV2400 连接器上的第 4 个引脚不连接到 EVK 上的任何节点。  

    在使用 BQStudio 设置充电器寄存器时、有助于确认您未看到问题。 当 MCU 用于寄存器配置时、您使用的 I2C 时钟频率是多少?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的答复。 I2C 时钟速率为 400K、我将其更改为 100K 后、问题就消失了。  但从数据表来看、它应该支持高达 1MHz 的时钟速率。 不知道发生了什么。

    我注意到的一点是两块电路板之间的电压差。 在 MCU 板上、SDA 和 SCL 通过 1.5K Ω 上拉至 1.8V。 但连接 EV2400 时、高电平为 3.3V。(我已断开 EVK 上连接到 SYS 的上拉电阻器)。 这很重要吗? 当 I2C 在 1.8V 电压下为 EVK 运行时是否会出现问题?

    此致、

    Nick Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的答复。 请允许我引导您阅读 BQ25620 数据表的第 8.5.1 节“串行接口“。 如果要在连接 BQ25620 的情况下对 I2C 总线使用高于 100kHz 的 I2C 时钟频率、则有额外的时序要求。  

    您报告的寄存器复位是未满足此时序要求的结果。 在 100kHz 下预计不会出现相同的行为、因为在 100kHz 下运行时没有额外的要求。  

    在 1.8V 电压下为 EVK 运行时是否会出现问题?

    为 SCL 和 SDA 使用 1.8V 上拉电阻没有问题。 BQ25620 IC 设计为能够在低至 1.2V 的 I2C 上拉电压轨下工作。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我们是必须对此总线上的所有事务应用相同的 I2C 时序、还是只需要这些磁头到充电器(目标地址为 0x6B)?

    因为该 I2C 总线上有其他元件。 我想知道我们是否只能在接触充电器时应用计时?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    总线上的所有 I2C 事务(而不仅仅是针对 BQ25620 器件的事务)都需要此条件。  

    此致、

    Garrett