This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:CV 计时器设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514388/bq25756-setting-of-cv-timer

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS26750BQ25751

工具/软件:

您好、

我使用 TPS26750 和 BQ25756 在 USB-C PD3.1 240W (48V/5A) 系统上对 14 节串联锂离子电池进行充电和放电。
为电池充电时、CV 模式从 3.1A(CC 模式)开始、但 CV 模式在 1.5A 电流下更改为 CC 模式 (1.8A)
(终止电流设置为 0.3A)。

我怀疑其原因是 BQ25756 数据表(8.3.4.6 CV 计时器)中规定的电池高漏电流。
因此、我想尝试将“CV_TMR"寄存“寄存器的设置从禁用更改为 3 小时。

我将使用在线配置工具创建的二进制数据写入 EEPROM。
在线配置工具中没有设置、EEPROM 中的二进制数据似乎没有任何设置
(地址:0x0AFC-0x0BFB、0x46FC-0x47FB)。
是否可以设置该寄存器?

此致、

Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 我将在下周初就这个问题回来。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    再次感谢您对此有耐心。

    BQ25756 上不提供 CV_TMR。 该寄存器用于为铅酸电池充电的 BQ25751。

    我有几个问题和建议可以帮助我们进行调试:

    • 为了提高充电精度、EN_PFM=0 吗? 当电流小于 2A 时、设置 EN_PFM=0 将提高终止精度。
    • 您知道 BQ25756 在这种状态下有哪些寄存器吗?
    • 如果可能、您是否知道电池电量监测计/监测器的状态寄存器是什么?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    首先、如果 CV_TMR 不可用、为什么它会在 BQ25756 数据表 (I2C 寄存器地址= 0x16) 中列出?

    >为了提高充电精度、EN_PFM=0 吗?
    我已经尝试设置 EN_PFM = 0、但 VBUS 保持在 5V、并且没有上升到 48V、因此它是 NG。
    (EEPROM 的二进制数据已按如下方式更改:
      存储器地址                       中导出            最终目的
      0x0AFC-0x0B00、0x46FC-0x4700  0x7B62011920 0x7B62011900   
    或 0x0B59-0x0B5D、0x4759-0x475D  0x9062011920 0x9062011900   
    或 0x0B9C-0x0BA0、0x479C-0x47A0  0x9662011960 0x9662011940   
    或 0x0BD0-0x0BD4、0x47D0-0x47D4、  0x2462011960 0x2462011940   
    或 0x0BE6-0x0BEA、0x47E6-0x47EA  0x5C62011960 0x5C62011940  )

    >您知道 BQ25756 的寄存器在此状态下是什么吗?
    它保持为 CHARGE_STAT[2:0]=Taper Charge(CV 模式)[100b]。

    >如果可能,您是否知道电池电量计/监测器的状态寄存器是什么?
    我不知道“电池电量监测计/监测器的状态寄存器“是指什么。
    您能详细解释一下吗?

    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    首先、如果 CV_TMR 不可用、为什么它在 BQ25756 数据表中列出 (I2C 寄存器地址= 0x16)?

    感谢您对此有耐心。 我正在努力解决这个问题。

    要在一段时间后禁用充电、您可以使用 EN_CHG_TMR 和 CHG_TMR 位设置安全计时器。

    >如果可能、您是否知道电池电量监测计/监测器的状态寄存器是什么?
    我不知道“电池电量监测计/监测器的状态寄存器“是指什么。
    您能详细解释一下吗

    电路中的 14 节电池是否具有自己的存储器或寄存器? 如果是、14 节串联蓄电池是否正确终止充电? 通常、电池的终止电流应高于充电器的终止电流设置。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    >要在一段时间后禁用充电、您可以使用位 EN_CHG_TMR 和 CHG_TMR 设置安全计时器。

    由于充电在快速充电后大约 9.5 小时发生、因此我认为无需更改安全计时器
    12 小时的默认值。


    >电路中的 14 节电池是否有自己的存储器或寄存器? 如果是、14 节串联蓄电池是否正确终止充电? 通常、电池的终止电流应高于充电器的终止电流设置。

    充电特性图中的 SOC 是从 14 节串联电池读取的值、充电会在 SOC 达到 100%之前关闭。
    在一项测试中、我尝试将电压从 57.4V(该电池的标称值)增加到 58.8V(4.4Vx14、14 节串联电池的常用值)
    通过更改 FB 电阻器、但 SOC 未达到 100%、并且电池内部在 58.9V 时发生了错误(过充?)、
    之后电池无法启动。
    此电池的标称截止电流为 0.3A、因此端接电流也设置为 0.3A。

    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    感谢您提供新信息。

    您能总结一下您当前面临的问题吗?

    要使电池达到 100% SOC、您可能需要调整电池监控器/电量监测计的寄存器。 您是否知道电池监测器/电量监测计? 您可以联系其制造商寻求帮助。

    另外、如果充电器的行为仍然不正确、您能给我发送原理图吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    >要使电池达到 100% SOC、您可能需要调整电池监控器/电量监测计的寄存器。
    >您是否知道电池监测器/电量监测计? 您可以联系其制造商寻求帮助。

    我认为没有必要达到 100% SOC。
    关于电池、仅通过 CAN 通信读取状态寄存器的信息已披露给我们。
    问题在于恒压充电期间的充电电流不会降至终止电流、
    但在中途变为恒定电流。
    (下面充电图中绿色框中的部分。)


    如果此充电过程正常、则没有问题。

    >另外,如果充电器仍然没有正确的行为,你能给我原理图吗?

    我不想公开电路图、我该怎么办?
    我只能向你透露它。


    顺便说一下、我可以从 BQ25756 读取 I2C 数据、但读回后我写入的数据不会反映出来。
    是否有任何类型的写保护功能?

    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenzo、

    感谢您对此有耐心。

    如果此充电过程正常、则没有问题。

    这种充电过程是不正常的,我以前没有见过这个问题。 我认为电池的电路可能会与这里的充电过程混淆。

    我有几个关于绿框中的信息的问题:

    • 充电器处于恒压充电状态时电池电压是否仍在上升?
    • 充电器处于恒压充电状态时、能否测量 VFB 引脚上的电压? 在将探头连接到 VFB 之前、确保充电器已关闭。 当探头连接到 VFB 时、VFB 容易受到干扰。

    >另外,如果充电器仍然没有正确的行为,你能给我原理图吗?

    我不想公开电路图、我该怎么办?
    我只能向你透露它。

    [/报价]

    您能通过 E2E 的直接信息发送原理图吗?

    顺便说一下、我可以从 BQ25756 读取 I2C 数据、但我写的数据在读回时没有反映出来。
    是否有任何类型的防写保护功能?

    BQ25756 的一些寄存器具有写入保护功能。 您也在尝试写入哪些寄存器和位?

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    >我认为电池的电路可能会与这里的充电过程混杂。

    我已就该问题联系了电池制造商、以及在充电时是否需要进行任何设置。


    绿色框中的信息
     >充电器处于恒压充电状态时、电池电压是否仍在上升?

     从图中可以看出、电池电压(=充电电压)继续上升、直到充电终止。

     >在充电器处于恒压充电状态时,可以测量 VFB 引脚上的电压吗?

     请参阅下图。
     由于 VFB 引脚直接连接到记录器输入端(输入电阻=1M)、因此这可能与实际操作不同。


    >您可以通过 E2E 的直接消息发送原理图吗?

    请告诉我如何使用 E2E 的直接信息。


    > BQ25756 的部分寄存器受到保护,不会被写入。 您也在尝试写入哪些寄存器和位?

    我已尝试仅写入 CV_TMR。
    由于 CHG_TMR 可以重新写入、因此意味着 CV_TMR 受到保护?


    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    感谢您提供新信息。 我认为从反馈电阻器网络到电池可能存在 IR 压降。 当电池电压上升时、FP 引脚电压似乎保持稳定。 能否测量充电器输出端到蓄电池端子的电压? 此处的压降将延长 BQ25756 在恒压阶段所花费的时间。

    请告诉我如何使用 E2E 的直接消息。

    我通过 E2E 向您发送了连接请求。 成为 E2E 的好友后、您可以直接向我发送原理图信息。

    由于 CHG_TMR 可以重写、因此意味着 CV_TMR 受到保护?

    我认为这些位受写保护。 让我确认一下、然后返回给您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    >您可以测量充电器输出到电池端子的电压吗?

    我测量了充电器的输出电压和电池的端子电压、
    我已确认每个记录仪输入通道的同一测量点显示相同的显示。
    此电压差可能是连接器 (CN3) 的电阻和连接线 (AWG18_50mm x 2) 造成的。


    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    感谢您给我发送您的原理图。 我在那里回复了你。

    从充电器的输出到电池端子之间似乎存在 0.1V 的压降。 不过、由于下图所示、该压降可能很难判断。

    我还有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • 从充电器到蓄电池的导线有多长? 电池的 ESR 是多少?
    • 能否在快速充电模式下使用专用电压表来测量从充电器到电池的压降?
    • 您能否使用专用电压表或示波器测量 VFB 引脚、以查看该引脚上是否存在噪声?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

     回顾过去有关电池 ESR 的文档、我注意到在状态转换中有一种充电待机模式。
    我们公司以前仅在放电模式下使用过这种电池、因此我们忽略了这一点。
    当前电池正在放电模式下充电、因此在充电之前似乎需要切换到充电待机模式。
    我们预计电池制造商下周会做出回复、因此我们将考虑这一点、并再次确认此事。


    >从充电器到电池的电线有多长时间? 电池的 ESR 是多少?

    正如我在上一次答复中所说、充电器至电池的接线长度是 50 毫米、而 AWG18 则用于 PACK+/-接线。


    >您是否可以使用专用电压表在快速充电模式下测量充电器与电池之间的压降?

    我计划基于上述原因、即使在将电池置于充电待机模式后问题仍然存在、也会测量此问题。


    >您可以使用专用电压表或示波器测量 VFB 引脚、以查看此引脚上是否有噪声?

    请参阅下图。


    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    感谢您提供新信息。 请告诉我电路是否符合蓄电池制造商的建议。

    FB 引脚上的噪声很奇怪。 通过安装一个与顶部电池反馈电阻 (R3、R9、R13) 并联的 100pF 滤波电容器、您可以改善这种行为。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    我收到了电池制造商的回复、他们告诉我充电格式不是 CC/CV、而是 4 阶段 CC 充电。
    所需的充电电流根据最大电芯电压计算得出、因此充电电流需要相应地改变。

    那么、我想确认的是、除了增加 FB 引脚上的电压之外、是否有任何方法可以阻止充电进入 CV 模式?
    我认为充电电流可以通过 ICHG_REG 进行控制、但要结束充电、是否足以禁用 EN_CHG?

    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenzo、

    感谢您提供新信息。

    什么是 4 阶段 CC 充电? 电池制造商是否提供了推荐的充电电流曲线? 三阶段或四阶段充电通常用于铅酸电池。

    如果您需要三级充电、BQ25751 是专用的三级铅酸电池充电器。

    那么、我想确认、除了增加 FB 引脚上的电压之外、是否有任何方法可以防止充电进入 CV 模式?
    我认为充电电流可以通过 ICHG_REG 进行控制、但要结束充电、是否足以禁用 EN_CHG?

    我不太确定这里的系统目标是什么。 为什么需要阻止电池充电器进入 CV 模式?

    为了防止 IC 进入 CV 模式、您可以将终止电流设置为刚好低于快速充电电流。 通过该设置、IC 将在电池电压稳定且快速充电电流下降的时刻停止充电。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    上传了新版本的“USBCPD 应用程序自定义工具 (1.1.0)“、因此我尝试使用它、发现此问题已解决。
    在 CV 模式下、充电电流降至充电终止电流值、并且充电停止。
    我至今一直在使用 1.0.2 版、所以我想知道是否有任何相关的更改?

    非常感谢您的支持。
    我想我可以管理其余的事情。

    此致、
    Ken18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    谢谢。 我很高兴听到您的问题已得到解决。

    让我向 USB-USB PD 专家请教这个问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken18:

    如前所述、如果设置了 EN_PFM 并且 I_TERM 小于 2A、则电流调节不理想。 在 v1.0.2 之前设置 EN_PFM 的同时、最新的 GUI 会禁用该 GUI。 这可能是行为得到改善的原因。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的信息。
    我明白了。

    此致、
    第 18 章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken 18:

    欢迎您现在结束本主题。

    如果您有任何新问题、请创建新主题。

    谢谢。此致、

    Chris