This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404 HB -LLC 始终处于突发模式

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25640EVM-020, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538773/ucc256404-ucc256404-hb--llc-always-in-burst-mode

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25640EVM-020ISOM8110

工具/软件:

你(们)好  

我们  采用 UCC2818EP 和 UCC256404 实现了 100W PFC +LLC 电源。

我们对 PCB 进行  测试时、其效率低于使用 UCC25640EVM-020 和定制构建 UCC2818EP PFC 执行的测试结果。

在效率泄漏的地方、我们观察到在 LLC 侧、半桥中的底部 MOSFET 会发热很多、当观察到底部 MOSFET 的 VDS 波形时、即使负载增加、它也始终在突发模式下运行。 LLC 电路的实现方式与 UCC25640EVM-020 电路相同、不同的是谐振电感器和变压器(来自不同的制造商,但其值相同)。 我们还确保新的 LR 和变压器没有损耗。

我们还尝试焊接评估板变压器并进行检查、但 LLC 仍然有损耗。  

当在 VCR 引脚上探测到时、移除 LL/SS 顶部电阻后的电压 大于 0.2V。 UCC256404 是否有任何原因可以进入突发模式、即使在更高的功率下也是如此? 请建议我们如何解决此问题。

此致

拉哈姆杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您是否使用了与我们的 EVM 相同的 BOM(不仅仅是变压器)。

    请 阅读问答部分 1.14 和 1.15、了解突发模式设置。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨宁

    是、我们使用了相同的 BOM(所有 IC 引脚编程电阻器和电容器、MOSFET 和谐振电容器)。

    我们已经完成了 1.14 和 1.15 测试、并尝试了相同的测试、但脉冲正在跳跃。

    这与不稳定有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 EVM 中、这个控制器工作正常。 我不知道为什么这是发生在你的板.  

    此外、请检查 LLC 转换器在高功率突发模式时的输入电压。 是下降还是不下降?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、输入电压没有下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nayak

    我们尝试使用 BW 引脚电阻器编程来禁用突发模式、我们获得了栅极脉冲连续、但输出电压超出稳压范围。 因此、探测 FB 引脚时、观察到电压为零、这种情况会进入开环模式。  

    我们怀疑这可能是光耦合器偏置电流问题。 由于在 UCC25640EVM-020 评估套件中使用了 CTR 范围为 50%至 600%的 VO618A 光耦合器、而我们使用的是 ISOM8110 光耦仿真器、其 CTR 范围为 100%至 155%。 是否可以偏置连接到 ucc256404 IC FB 引脚的光耦合器集电极侧以在该 CTR 范围内运行。 您对偏置该电流以及如何为集电极选择偏置电流有何建议(例如,在 PFCLLCSREVM-020 评估套件中、从 RVCC 偏置电阻器和齐纳二极管)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、如果在电压接近 0 时观察到 FB 引脚电压、您是否可以 尝试在 RVCC 和控制器的 FB 引脚之间添加一个~Ω 2.2kΩ 电阻器和 8.2V 齐纳二极管。 由于光耦合器饱和延迟、这应该有助于限制 FB 信号的摆幅。

    此致、

    Sougata