This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:关于 TPS16417 的问题。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532602/tps1641-questions-about-tps16417

器件型号:TPS1641


工具/软件:

大家好:

我的一位客户考虑将 TPS16417 用于他们的新产品。

他们有以下问题。
您能给我提供您的答案吗?

问题 1:
IFasttrip(快速跳变保护阈值)和 GdVdT(dVdT 增益)的最大值和最小值是多少?
可以仅参考数据。

问题 2:
最小 Vcc 端子电压是多少?  
我认为 Vcc 端子电压用于内部 5V 线性稳压器
因此、当 Vcc 小于 5V 时、稳压器无法保持 5V 输出。
当输入电压为 2.7V 时、这些器件可以使用 TPS16417 并在 IN 和 Vcc 之间直接连接吗?

问题 3
 VENR(使能上升阈值)的最小电压和    VENF(使能下降阈值)的最大电压是多少?
可以仅参考数据。

问题 4
在方框图中发现、PDLY/IDLY 和 dVdt 端子具有切换到下拉电阻器的功能。
这些开关在什么条件下打开/关闭? 或者、您是否有任何说明条件的文档?

问题 5.
可以流入 IN 和 OUT 之间 NMOSFET 寄生二极管的最大电流值是多少?

问题 6.
在其系统中、存在 IN 端子电压< OUT 端子电压且差值为 0.4V 的情况。
这种情况是否有问题?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

问题 6.

  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将回答这些问题、并在明天之前向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的答复。

    我将等待您的反馈。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的支持。

    我们需要您的回复。
    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    我知道你很忙。

    但客户需要尽快回复。

    你能给我答复吗?

    如果您有任何问题或需要任何信息、请告诉我。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很抱歉耽误你的时间。

    Q1) 仅提及典型值。 由于这些是 内部 值、因此将 在发货到测试站点之前对其进行测试。

    Q2) 对于 TPS16417、与最小 VIN 相同、即 2.7V。 对于器件型号、VINT 值不同。 是否提到内部稳压器为 5V? 请参阅页码吗?

    Q3) 器件将 在电压高于 1.2V 时启用、并禁用 0.59V。 上升和下降阈值的最大值和最小值。  

    Q4) 在故障条件下、这些开关将导通。  

    Q5) 内部体二极管不用于长时间处理电流。 它应该能够长时间承受 1.8A 的短时间 (<10us) 和小电流 (100mA)。

    Q6) VOUT VIN>VIN 将允许反向电流流动。 如果器件被禁用、那么它将流过体二极管、这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的答复。

    您的 回答对客户和我非常有帮助。

    关于您对第三季度的回答、我可以问您以下问题吗?

    Q
    他们想知道 VENR(使能上升阈值)的最小电压是多少
        VENF(使能下降阈值)的最大电压为。
    它们知道   VENR(使能上升阈值)的最大电压为 1.2V
       VENF(使能上升阈值)的最小电压为 0.59V。

    可以仅参考数据。 请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    VENR 定义为所有温度和输入电压的最大范围。 高于该电压时、器件将在所有温度和 VIN 下导通。

    因此您只会看到最大值。  

    同样、针对 VENF。 这是在所有电压和温度下、器件将关闭的最小电压。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    非常感谢您的答复。

    我弄清楚了 VENR/VENF 值。
    我可以再次询问他们的以下问题吗?

    问题 1:
    TPS16417 的内部稳压器输出电压是多少?
    我在器件数据表中找不到输出电压。

    但是、这是 5V、因为他们测量的是 dVdt 端子的电压、并且该电压是 5V?

    问题 2:
    为了保持内部稳压器输出电压(5V?)、施加的 VCC 电压的最小值是多少?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将在内部设计中进行检查、然后返回。

    客户的最低电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的支持。

    我将等待你的下一个答复。

    另外、还未确定 VCC 的最小电压。
    它们计划向 VCC 端子提供电压、以便内部稳压器可以输出稳定电压。

    所以你的回答对他们很重要。


    再次感谢、祝您一切顺利。
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的答复。

    您是否获得 了有关内部稳压器输出电压的任何信息?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    内部 VINT 被调节并设置为最小 VCC 值。

    对于 TPS16417、最小 VIN 值为 2.7V、这与 VCC 值相同。

    对于 TPS16417、最小 VCC 可以为 2.7V

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的大力支持。

    我之前说过、他们测量的是 dVdt 端子的电压、值为 5V。

    我认为内部稳压器(输出是 VINT)功能可能只是打开而已。

    是内部稳压器 A 钳制 VINT 的电路的函数
    以便在输入电压高于 5V 时不超过 5V?
    当 VCC 小于 5V 时、VINT 是否与 VCC 相同?

    我的想法是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我理解您的担忧。

    我将在 7 月 17 日前获得高于 5V 和低于 5V (2.7V) 的 VCC 的 VINT 数据。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    非常感谢您的大力支持。

    你能尽快给我答复吗?
    客户正在等待您的回复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    VINT 来自输出为 5V 的稳压器。

    当 VIN>5V 时、VINT 将被调节至 5V。

    当 VIN<5V 时、VINT 将等于 VIN。

    根据器件型号、所有器件功能将在最大 VIN 下运行。

    谢谢  

    Amrit