This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:电流限制问题

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539304/tps552872-current-limit-problem

部件号:TPS552872


工具/软件:

尊敬的团队:

我们设计了一种使用 TPS552872 的 12.8V 磷酸铁锂电池简单充电器。

下面是原理图和 PCB 布局。

我们使用 R41 和 R42(来自电池数据表)将充电电压设置为 14.8V、使用 R1 将电流限制设置为 500mA。

输入电压 (+VIN) 约为 13V、因此稳压器在升压模式下工作、直到它限制电流。

我们设置了电流限制、以防希望为几乎完全放电的电池充电。

我们通过连接恒流电子负载而非电池来测试电路。

只要负载消耗的电流小于 500mA、电路就会通过将电压稳定在 14.8V 来实现平稳工作。

当电流超过大约 550mA 时、电压开始下降、但当电压达到大约 9.2 伏时、电压会停止、并且不会进一步下降、因此不再限制电流。

为什么电压不会进一步下降以限制电流?

图 1 显示了 550mA 处的 SW2 信号;图 2 显示了 600mA 处的 SW2 信号。 对于更高的电流、信号保持不变。

我尝试通过改变 R37 的值来改变工作频率、但没有改变。 我还尝试了 L2 的不同电感值。

如果您需要任何其他测量、请告诉我。

谢谢你。

图 1.

图 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图中有一个误差。 EXTVCC 引脚应连接到 VCC 或 GND、而不应仅连接到电容。

    对于此测试、应使用电子负载的恒压模式、而不是恒流模式。 请尝试此操作并查看结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。

    数据表显示 EXTVCC 引脚可以悬空以选择内部稳压器、无论如何、我使用一根导线将 EXTVCC 引脚连接到 VCC 引脚以选择内部稳压器。

    行为保持不变。

    按照您的建议、将电子负载设置为恒压模式、在下方可看到不同电压下的测量值。

    当电压降至 11 伏以下时、电流开始上升。 在 9 伏电压下、电流可升至 2 安培以上!

    这是因为稳压器不会低于 9.2V。

    我认为在恒流模式下使用电子负载时会更清晰。

    设置 14.7 V

    设置 11.0 V

    设置 10.0 V

    设置 9.0 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 Iout 处于控制状态和失控状态时、您能否测量 SW1、SW2 和电感器电流波形? 谢谢。