This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061 的原理图审阅请求

Guru**** 2448360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540376/tps43061-schematic-review-request-for-tps43061

部件号:TPS43061


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用 TPS43061 设计一个系统 、因此希望帮助您查看我们的原理图、以确保正确实施并避免任何潜在问题。

该原理图已随附、供您参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    下面是我对该设计的评论:

    它们在 Rsense 电阻器之后连接 VIN 引脚。 这意味着 IC 本身的电源电流会与检测到的电流相加。
    这对电流限制的影响大概几乎 看不到、但一般情况下、建议将 VIN 直接连接到电源(+19VSB 电源轨)

    2.只有 20uF 的输出电容。 这张图片中是否没有看到额外的大容量电容?
    否则、我强烈建议增大输出电容以稳定输出电压。 20uF 对于这些功率等级而言是不够的。

    其余的设计对我来说看起来还可以。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    感谢您的建议。 输出电容器当前仅为 20 µF 。

    您能否说明一下我应该增加多大的电容?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    所需的电容取决于您的设计目标。
    通常、电容越大、输出电压纹波越小。

    我们的 TPS43061 EVM 的 额定输出功率为 30W、使用 40uF 的输出电容作为参考。
    波形显示的交流输出电压纹波为~ 100mV。
    由于您的设计具有更高的额定功率、因此可能需要更大的电容才能实现相同的 Vout 纹波。
    如需计算所需的最小电容、我推荐使用快速入门计算器工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SLVC471

    此外、如果您的应用中预计会出现强负载瞬态、我还建议为大容量电容器放置空间、以便在测量结果显示较大的 Vout 过冲/下冲时、可以在工作台上添加更多电容、而无需更改设计。

    此致、
    Niklas