This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:用于 PG 引脚控制

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TPS563219A, TPS564257, TPS563257, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540583/tps563219a-for-pg-pin-control

器件型号:TPS563219A
主题中讨论的其他器件: TPS564257TPS563257、TPS74801、 TPS51206

工具/软件:

【问题】

关于 PG 引脚、当 EN 为低电平(取消置位)时、它是否会被驱动为低电平?  

【背景】

我担心使用 Vout 以外的外部电源上拉 PG 引脚

它可能会意外输出高电平、所以我问道。  (数据表中并未提及这一点。)

您能回答一下吗?   

主题设备:  

TPS563219A

TPS564257

TPS563257

TPS74801

TPS51206

谢谢、此致、

野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 大辅

    PG 信号将保持低电平、即使连接到外部电源也是如此。

    7.3.3 部分的数据表中对此进行了说明、即当输出电压变为目标值的 10%以内时、PG 会变为高电平

    因此一旦 Vin 出现、PG 信号将变为低电平。

    谢谢、

    Hitesh Chandwani