This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:需要 CE 认证详细信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62290EVM-279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539699/tps62290-need-ce-certification-details

部件号:TPS62290


工具/软件:

HII 团队、

对于以下部分、我们需要 CE 认证详细信息、请提供相关信息

TPS62290DRVT

TPS73701DRBR

TPS62291DRV

SN74LVC1G34DSFR

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您能否说明需要哪些文档/认证?

    公司级声明可在以下位置找到: https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/environmental-home.html

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Yann、

    您能告诉我列出的组件是否通过了 UL 或 CE 认证吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

    我只能回复 TPS62290DRVT 和 TPS62291DRV。 请为其余器件开始单独的主题、以便将您的问题分配给负责团队。

    TI 半导体产品中使用的塑料封装材料符合 UL 94 阻燃等级 V-0 的要求(除非在产品数据表中另有说明)。 对于 TPS62290DRVT 和 TPS62291DRV、我可以确认 满足 UL 94 火焰分类 V-0。

    EU 符合性声明 (DoC) 适用于 TPS6229X 评估模块 TPS62290EVM-279: https://www.ti.com/lit/cr/sszqkw7/sszqkw7.pdf

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Yann、

    除了 使用的塑料封装材料外、IC UL 的内部电路是否经过认证?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

    否、除了易燃性之外、该器件没有其他 UL 认证。

    谢谢、此致

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Yann、

    感谢您的支持!!

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我现在将关闭此帖子、如果有进一步的支持需求、请随时联系我。

    谢谢!

    Yann