This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 RTHCOLD、RTHHOT

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536306/bq24171-about-rthcold-rthhot

器件型号:BQ24171


工具/软件:

我要调整温度传感器的误差、
我想执行 RT1 和 RT2 计算、但以下公式中 RTHCOLD 和 RTHHOT 的值是多少?

我搜索了规范、但找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Okashita、RTHHOT 和 RTHCOLD 应在您要设置为冷热阈值的温度下在热敏电阻数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing

    是否足以替换可使用温度传感器的温度范围(例如,–50°C 至<xmt-block1> 125°C</xmt-block>)? 125°C?
    还是电阻值?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    这需要是热敏电阻数据表中的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    非常感谢。

    我明白。

    此致、
    Okashita.