This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:寄存器到引脚映射问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539185/lp5018-register-to-pin-mapping-problem

器件型号:LP5018


工具/软件:

您好@ TI、

我们在 VSSOP 封装中使用 LP5018。

我们在所有 18 个输出上都有 LED、可以控制每次写入寄存器 OUT_COLOR 的 LED、用于打开和关闭它们。

但是、控制寄存器到引脚输出的分配很奇怪。


例如、如果我们将 OUT2_COLOR 设置为 0xff、这将导致物理引脚 21/OUT2 上的 LED 亮起。
但它仍然黑暗。
但是、如果我们向 OUT3_COLOR 写入 0xff、则引脚 21/OUT2 上的 LED 会亮起、而不是按预期亮起引脚 20/OUT3 上的 LED。

如果我们写入寄存器 0x22 (OUT19_COLOR)、则会设置引脚 6/OUT14、但该寄存器不应连接到 LP5018 器件上、因此不应打开 LED。

您能解释一下吗?

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了一个拼写错误:对于 OUT3_COLOR、引脚为 22 / OUT3、而不是 20 / OUT3。

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattias:

    感谢您联系我们! 我们的专家将在下周初回复您。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    是的、您的观察结果实际上是正确的。

    LP5018 VSSOP 封装的 OUT 通道和 OUT_COLOR 寄存器之间的映射不同。 请参阅表 7-1(也如下所示)。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的回答。

    我们在硬件设计过程中只知道表 5.1。

    因此、两个芯片功能、每个 RGB LED 模块的 LED 亮度控制以及组控制都不适用于 vssop 封装 (LED 亮度仅适用于带奇数输出分配的 LED1/LED4)!?

    您必须在特性说明中明确说明 LP5018DGS 的工作方式与 QVN 封装中有关 RGB LED 控制的其他两个芯片不同。

    此致

    Matthias