This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:规格检查

Guru**** 2502365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540642/tps2121-spec-check

零件号:TPS2121
主题: TPS25948 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

具有无缝切换功能的 TI 电源多路复用器(例如 TPS2121、但 TPS2121 具有较低的电流)是否有任何建议要求更高的电流? 要求

1.电压输入范围:? 低于 10.8V ~高于 22V

2、至少两个 VIN。 1Vout

3、输出电流应在 8A 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以使用 2 个电子保险丝、如 TPS25948。 请查看数据表应用部分。

    此致  

    Kunal Goel