This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BMS with BQ79652-Q1 — 第二个堆栈器件无响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79652-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539620/bq79600evm-bms-with-bq79652-q1---no-response-of-second-stack-device

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79652-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI-TEAM:

我遇到了作为基底器件的 BQ79600EVM 与作为堆栈的两个 BQ79652-Q1 之间的通信问题。 BQ79652-Q1 位于同一 PCB 上、如数据表中所述、器件之间的隔离如图 10-7 所示。  

我使用 BQAutoEval 1.0.4 软件与器件进行通信。
第一个问题是并不总是能够识别堆栈 2。

第二个问题:
当基底器件只识别第一个堆栈时、通信将工作几秒钟。 当我重新启动工作通信的时间减少每次重新启动、直到我获得一个具有电池电压的封装。  
当我识别这两个器件并手动轮询数据时、我获得了所有电芯的数据、但如果我更改为立即连续轮询通信中断。  然后我得到一个 COMM-Fault 和一个 SYS-Fault
在 COMM2 寄存器中设置位 5、位 4、位 2 和位 0、在 FAULT_SYS 中设置 DRST 位。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是否可以在 S1 BQ79652 COML 和 COMH 引脚之间的通信期间提供信号波形?  此外、BQ79600 EVM 如何连接到 BQ79652? 只需要确保在两个器件之间保持适当的隔离。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    这是我 直接在 COMLP 和 COMLN 之间的芯片引脚(红色示波器)和 BQ79600EVM 的 J17 处(蓝色示波器)测量的波形。 下图显示了测量点之间的电路、仅未放置电阻器 R202 (1kΩ)。

    WAKE ping:

    带数据的请求:

    扩展了数据的相同请求:

    此致、  
    Marvin