This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:关于差异的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540227/tl594-question-about-the-difference

部件号:TL594


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想提出一些有关 TL594 PWM 控制器 IC 的技术问题、特别是与内部误差放大器的特性有关的问题。 数据表中未列出这些详细信息、如有任何可以分享的指导或内部见解、我们将不胜感激。

【问题 1】误差放大器的响应特性(参考资料:TL594 数据表第 10/36 页、图 A)
(1-1)
当信号施加到*IN+和*IN-输入时、TI 是否有任何关于误差放大器输出响应时间的数据?
具体而言、我们想了解输出电压的上升时间。

(1-2)
控制从软启动转换为误差放大器模式时、误差放大器输出通常会出现多长时间的延迟?

(1-3)
使用*IN+和*IN-时、误差放大器中是否存在任何输入迟滞行为?
此外、在超过基准阈值后、误差放大器输出的响应通常需要多长时间?

【问题 2】替代 IC
(2-1)
是否有任何 TI 器件在误差放大器部分中提供与 TL594 类似的功能但具有更快响应特性?

【参考图(图 A)】
TL594 数据表(第 10/36 页)

TL594 数据表 PDF

【背景】
询问的原因是、在我们的应用中、从软启动切换到误差放大器模式时、误差放大器输出上升似乎太慢、从而导致过冲超过基准阈值。 我们想更详细地确认放大器的时序行为。

【Request】
如果可能、我们将感谢星期四 7 月 17 日 (JST) 的答复。
如需额外时间、请告知我们。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1-1、

    放大器带宽 800kHz、其输出变化时间在 1us 级别、因此它不适合比较器。 通常、该放大器以几 kHz 至 10kHz 的频率进行补偿、因此其响应速度取决于补偿。

    1-2、

    您需要测量波特图以获得适当的相位裕度和交叉频率、从而帮助软启动至正常操作传输。

    1-3、

    如前所述、 我们这里是开环响应时间。 但它在外部补偿后接近 ms 内使用。

    2-1、

    在这种用途中、通常采用 1MHz 带宽。

    我觉得如何使用放大器以及如何进行补偿存在一些困惑。 请测量并调整波特图以获得适当的相位裕度、从而解决软启动传输速度问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご返信ありがとうございます。μ s
    皆様からのご回答を踏まえ、以下のとおり判断し、検討させていただきます。μ s

    -エラーアンプ
    の応答特性について エラーアンプの望ましい応答特性に関するデータがないため、実測値を使用します。μ s

    -高速レスポンス製品およびそれに準ずる製品はラインナップにないと判断いたしました。