主题中讨论的其他器件: LM70880
工具/软件:
您好:
我的客户对他使用 LM70880-Q1 进行 DC/DC 设计有一些疑问。
问题 1: 他们希望使用 LM70880-Q1 来承受低于 10V/10A 的电流。 是否可以将其与其他 DC/DC 控制器并联?

问题 2: 当输出电压为 30V 时、它们应该如何设置偏置电压? 他们的设计是否应该通过配置串联的齐纳二极管 4.7V 来满足 BIAS 至 GND 的耐受电压?
问题 3 在下图中、LDO 模式运行时输入和输出之间的电压差是多少? 您能否分别解释一下当输入电压为 48V、输出电压为 30V 和 10V 时的每种情况? 
问题 4 请告诉我们如何连接 PG PWM/Syncount(它们是否可以与 30V 输出电压和 100k 上拉电阻器连接?)
谢谢你。
JH

'