This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372L:与 TPS61372 的差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372L, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539618/tps61372l-differences-from-tps61372

器件型号:TPS61372L
主题中讨论的其他器件: TPS61372

工具/软件:

尊敬的支持团队:

TPS61372 和 TPS61372L 是否是同一芯片?
这些特性略有不同。

TPS61372 TPS61372L
----------------------------------------------------
封装 DSBGA-16 WQFN-14
V (ESD) HBM ±1500V ±2000V
RΘJA Ω 87.1℃ /W 75.4℃ /W  
ISD(典型值) 0.03μA 0.1μA   
Rds (on) LS 33mΩ 36mΩ   
Rds (on) HS 104mΩ 107mΩ   
VHYS 100mΩ 136mΩ   

TPS61372L 有一个 VBIAS 引脚。
该引脚是否需要 RC 滤波器?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    TPS61372L 是 TPS61372 的封装变更版本。 栅极驱动器略有变化、这会略微影响 Rdson、但这不会影响应用。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    VBIAS 引脚确实需要一个 RC 来滤除开关噪声。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、
    感谢您的答复。

    RC 滤波器 RF = 5.1Ω 和 CF = 100nF 的建议常量是否为?
    我希望数据表添加一条设计要求声明。

    VBIAS 引脚的 ABS 和 ROC 是否与 VIN 引脚的 ABS 和 ROC 相同?
    我也想补充这些内容。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    我们的验证和仿真基于此 RC 参数、因此建议将其设置为与此相同。

    此外、VIAS 引脚的额定电压与 VIN 引脚相同。 数据表中遗漏了这个信息。

    我们将稍后更新数据表。 感谢您的反馈!

    此致、

    Nathan