This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:我的应用需要 LED 驱动程序

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539998/lp8556-require-led-driver-for-my-application

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件:TPS923655

工具/软件:

尊敬的团队:

 

我们的系统具有 60 个白光 LED、正向电流约为~1.3A LED 的电源由一个分立式负载开关控制、该开关由 1ms 吨的选通信号启用。 该信号的最大频率可以是 67Hz、并具有恒定导通时间。  

 

对于我们即将进行的设计、我们正在检查是否可以切换到有助于调节电流的 LED 驱动器。 但是、我们需要考虑的一个问题是、施加频闪时 LED 驱动器的上电速度有多快。  

 

TI 是否有任何可以满足这一要求的 LED 驱动器解决方案?  

 

我们系统的输入电源电压为 9V 至 36V。 根据 LED 驱动器能力、我们可能考虑在不断更改 LED 连接配置的同时使用多个驱动器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能提供说明的方框图吗? 这是什么应用?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您计划使用一个 LED 驱动器来驱动 60 颗白光 LED(正向电压约为 180V)、还是可以为这 60 颗白光 LED 使用多个 LED 驱动器?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以为这 60 个 LED 使用多个 LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 在这里的应用程序是每当我的系统开始捕获植物, LED 应在曝光时间闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。 如果 3 个 LED 串联、LED 灯串电压的正向电压范围是多少? 我们使用的是 TPS92205x 和 TPS92365x、但应根据 LED 电压选择哪种拓扑。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 LED 正向电压为 3.35V、 如果三个 LED 串联、则总串电压为 10.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 VIN=9V 至 36V、VLED=10.05V、您需要具有降压/升压配置的 TPS923655/4。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢建议的器件。

    我要担心在我们发出选通信号后、LED 驱动器打开 LED 的速度会有多快。 因为我们的选通信号将以 67Hz 的频率提供、恒定导通时间为 1ms。 如果 LED 驱动器的开通时间较 1ms 为高、则无法充分利用 LED 的全部功能。 那么发出选通信号后、驱动器的开通时间将是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您可以帮我发送电子邮件 (lucia-gao@ti.com)、以便我们离线讨论吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚