This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538803/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25756

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我负责设计 USB 电力传输 (PD) 应用  100W 的受电功率 使用了 BQ25750 电池充电器 TPS25751D 控制器。

同时使用 USB PD 应用程序自定义工具 (GUI Composer) 要配置我的设计、我注意到当选择 TPS25751D 并继续回答问题时 BQ25750 充电器 不会显示在支持的充电器列表中。 它似乎不可供选择。

请确认:

  • BQ25750 该工具与 TPS25751D 一起支持?

  • 如果不是、将 BQ25750 与 TPS25751D 集成的建议方法是什么?

  • 我是否应该在 GUI 中为初始配置选择不同的充电器、或者该工具是否有支持 BQ25750 的其他版本?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 目前并未完全支持 GUI 工具中的 BQ25750。  

    BQ25750 在寄存器映射和 I2C 地址方面与 BQ25756 类似、但 BQ25750 具有更多的寄存器来控制 TPS25751 未配置的电源路径功能。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的澄清。

    我知道、由于存在额外的电源路径寄存器、TPS25751 无法完全配置 BQ25750。 请确认:

    1. 如果我在设计中将 TPS25751D 与 BQ25750 一起使用、是否存在 硬件限制 这会阻止他们一起工作吗?

    2. 在上 软件端 、如果在 PD 合约协商后实施外部固件(通过 MCU)来配置 BQ25750、该方法是否足以实现正确的系统操作?

    3. 或者、我是否可以使用所需配置对 BQ25750 的 NVM 进行预编程、从而避免需要 MCU 干预?

    您的建议将有助于确定我是否可以继续使用 TPS25751D 和 BQ25750 配对、或者我是否应该考虑使用另一个充电器 IC(例如 BQ25756)以简化集成。

    此致、
    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohammad:  

    如果我在设计中将 TPS25751D 与 BQ25750 结合使用、是否存在任何连接器 硬件限制 这会使他们无法协同工作?

    否、不应存在任何硬件限制、使它们无法协同工作。  

    上的
    软件端 、如果我在 PD 合同协商后实施外部固件(通过 MCU)来配置 BQ25750、这种方法是否足以实现正确的系统操作?

    我将循环 BQ 专家对 BQ25750 的正确流程进行评论。 TPS25751 通过 MCU 支持 I2C 直通。  

    或者、我是否可以使用所需配置对 BQ25750 的 NVM 进行预编程、以避免需要 MCU 干预?

    我认为  从 PD 的角度来看、这是不可行的、因为某些寄存器是根据协商的 PD 合约(例如输入电流限制)动态更新的、但我也将在这里让 BQ 团队进行评论。  

    此致、  

    Aya Khedr   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您的参与。

    上的
    软件端 、如果我在 PD 合同协商后实施外部固件(通过 MCU)来配置 BQ25750、这种方法是否足以实现正确的系统操作?

    是的、这是可能的。 您的应用需要配置哪些寄存器和设置?

    或者、我是否可以使用所需配置对 BQ25750 的 NVM 进行预编程、以避免需要 MCU 干预?

    无法对 BQ25750 上的寄存器进行预编程。 当 BQ25750 断电时、BQ25750 的寄存器会被擦除。

    此致、
    Ethan Galloway