This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051C:有关 PCN 的问题:20250326003.1

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL4051C, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540220/tl4051c-question-about-pcn-20250326003-1

部件号:TL4051C
主题中讨论的其他器件: TLVH431、TLV431

工具/软件:

大家好:

我的一位客户 也使用 TL4051C、就像以下胎面一样。

(+) TL4051C:阴极电压<2.5V 时的器件行为 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

在 PCN 之后、  新的数据表 (SLOS487A) 第 14 页添加了以下句子。

“在 TL4051 的可调版本上将输出电压 VZ 设置为低于 2.5V 时、
该器件可以随着 ΔVREF 电压的变化 (Δ V/ΔVKA Δ t) 而经历更高的基准电压变化
大于等于 2.5V 时、输出电压才会变为等于 2.5V。“

此时、我的客户有以下问题。

问题 1:
 旧芯片 ΔVKA 和新芯片 ΔVREF 之间的 Δ V/Δ t 有多大差异?

问题 2:
我的客户也使用图 7-3 调节并联稳压器生成 1.6V 电压。
Δ ΔVREF Δ ΔVKA 对原理图有什么影响?

非常感谢您的答复、

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的提问!

    1.遗憾的是、VZ  < 2.5V 时、我们没有此特定数据。

     ΔVREF 1.6V ΔVKA、由于 Δ V/Δ t 稍大、这意味着 与输出大于 2.5V 相比、VREF 对 VKA 的变化更敏感。

    TLV431 或 TLVH431 是也可用于匹配客户原理图的替代器件。

    https://www.ti.com/product/TLV431

    https://www.ti.com/product/TLVH431

    此致、

    Andrew Li