This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:使用 BQ24450 实现铅酸电池充电温度切断功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540052/bq24450-implementing-temperature-cutoff-for-lead-acid-charging-with-bq24450

器件型号:BQ24450


工具/软件:

我将使用 BQ24450DWTR IC 设计一个为 12V 铅酸电池充电的电路。
主要充电参数包括:

  • 浮动电压 :~13.8 V

  • 升压电压 :~14.7 V

  • 最大充电电流 :~300mA  

  • 预充电电流 :~10mA  

  • 低于 0°C 或高于~50°C 时应禁用充电

我是否需要使用 NTC 热敏电阻来控制充电温度范围?

如果是、如何连接和配置 NTC 以实现适当的基于温度的充电切断?

如果是、如何连接和配置 NTC 以实现适当的基于温度的充电切断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是否需要使用 NTC 热敏电阻来控制充电温度范围?

    BQ24450 不支持用于控制充电温度的外部 NTC。

    内部电压基准经过温度补偿、会随着温度的升高而降低充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用禁用充电 BQ24450 温度升高 低于 0°C 或高于~50°C

    是否有内部配置可以处理此问题、或者应该使用外部温度传感器?

    如果需要外部控制、我是否只需使用 微控制器 GPIO 拉动电压 引脚 12 (CE) 高还是低、以根据温度读数启用或禁用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有内部配置来处理此问题、或者是否应该使用外部温度传感器?

    内部配置不是选项、外部温度电路是理想选择。

    如果需要外部控制、我可以简单地使用 微控制器 GPIO 拉动电压 引脚 12 (CE) 高或低、以根据温度读数启用或禁用充电?

    是的、这是一个将 CE 拉至低电平的选项、将使器件进入预 CHG 模式、关闭 Q900。