This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:实施情况审查/问题

Guru**** 2510985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535906/tps25730-implementation-review-questions

器件型号:TPS25730


工具/软件:

设计概述、预期用途是 PD 接收设备。 下游是充电器和 3 节串联电池。 此 PD 谈判器需要能够自动启动并从电池完全耗尽状态中为电池充电。  

配置设置为具有 15V 的最小电压和 20V 的最大电压。 (ADC1 = 3、ADC2 = 7、ADC3 = 0、ADC = 4)

该电池是 100mA 3S 电池。 空间极其有限。  

添加 MCU 后、后续将添加 GPIO

问题  

1) 独立操作设置的基本检查  

2) VIN_3V3 输入。 我发现在整个 PD 电压范围内、内部逻辑不会由 VBUS 供电、这一点很奇怪。 所以我添加 了一个外部 LDO 来实现这个目的。 有没有其他方法可以做到这一点?

3) 此芯片的 D 版本。 它表明未使用漏极引脚。 所以他们只是保持浮动吗?

4) 用于独立操作,但能够停止/断开。 SINK_EN 输入应该上拉至 LDO 3V3 或外部 3V3 LDO 才能正常启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点、PPHV 输出上的电容在屏幕截图中受到限制、因为充电器输入上还有一个 30uf、并且它们彼此非常靠近放置/布线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:  

    感谢您联系我们!

    我们将在下周初进行审核并回复您、提供反馈意见。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:  

    您能否发布更清晰的原理图图像或 PDF?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “那有什么用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    原理图更好、谢谢!

    明天之前、我将向您提供反馈。  

    此致、

    以利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.示意图看起来很适合整体使用。 不需要外部 LDO。  

    2.  使用 TPS25730 时、VIN_3V3 通常用于为 PD 器件的内部电路供电。 但是、如果 VIN_3V3 不可用、则可以使用 VBUS。 如果 VIN_3V3 不可用、则 PD 进入电池电量耗尽启动条件。 在这种情况下、VBUS 通过内部 LDO 降压、输出直通至 LDO_3V3。

    3. 建议将漏极引脚连接在一起。  

    4.  SINK_EN 应上拉至内部 LDO_3V3。

    如有任何其他问题、请随时联系我们。  

    此致、

    以利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 以确认  

    原理图按原样设置(在 ADC1 至 4 的情况下)、由于 ADC 输入上的默认配置、无需软件即可请求 15V 电压  

    如果不需要外部 LDO、VIN_3V3 输入的最佳实践是什么? 未连接?  

    Im 询问是否为下游。有一个 3V3 稳压器、该稳压器可以在需要时为芯片供电、但为了实现最佳电流消耗、我怀疑在 USB 不存在时此芯片可以断电、因为我们使用电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里也是更新版本

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我已经审查了当前的原理图并对引脚连接进行了评论。 需要注意的一点是、电阻分压器配置需要更改、才能满足您的规格要求。 有关注释和电阻器配置表、请参阅随附的文档。

    2. 由于不需要外部 LDO、因此建议在不使用时将 VIN_3V3 接地。 这样可以实现最佳的电流消耗。  e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,以利亚,谢谢你的检查清单,我做了一些更改,但需要确认其他  

    1. ADC1 是我的错 — 我修正了,但其他 3 个分频器根据我正确解码,除非我错过了其他东西?
    2. PPHV 引脚上的输出电容看起来很低、因为它闭合连接到已添加 30uf 和额外 10uf 的充电器输入  
    3. 我在 USB c 连接器的所有引脚连接上都有 TVS、您是否建议另外添加 ESD? 我的可用布板空间非常有限、某些器件不得不移至 0201、因此我尽量避免这种情况。  
    4. 其余的 GPIO 将连接到 MCU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann、大家好、我仍然看到一些问题。  

    1.  ADCx 值仍未解码为正确的值。 比率的公式为 Rdown/(Rup + Rdown)。 前一个 Excel 附件中的表 8-1 应该会有所帮助。

    2. 额外的电容就足够了。  

    3.添加 ESD 保护是可选的,但建议添加。 强烈建议在 CC 线路上添加 ESD 保护。  

    4.如果 MCU 将处理上拉电阻、则 GPIO 引脚就足够了。 否则、“插头事件“引脚应连接到 LDO_3V3 或接地(如果未使用)。  “DBG_ACC"引“引脚应连接到 LDO_3V3 或接地(如果未使用)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,以利亚,下一次只说你的目标是在那些引脚,而不是电压所需的比率。 以下是校正后的目标比率配置。

    感谢其他信息再次检查未使用的 VIN_3V3、会根据您的建议更正连接到 GND

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻分压器配置根据要求进行解码。  

    此致、

    以利亚