This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PD-ANALYZER:使用 GUI 测量两个 TI-PD-ANALYZER

Guru**** 2445840 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540206/ti-pd-analyzer-measure-two-ti-pd-analyzer-with-gui

部件号:TI-PD-ANALYZER


工具/软件:

您好、专家、

我的客户希望 在一台计算机上通过 GUI 测量两个 TI-PD-ANALYZER、以便他们可以对两个端口使用相同的时间戳。 当两台计算机使用两个端口时、它们不能使用相同的时间戳。

当它们使用两个 GUI 实例时、是否可以实现如下所示? 每个 TI-PD-ANALYZER 是否会自动分配给每个 GUI 实例?

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento 您好:

    是,这是可行的 — 请参阅下面的屏幕截图,其中显示了两个 GUI 实例和两个连接到同一 PC 的 TI-PD-ANALYZER:

    在 GUI 中、连接分析仪后、单击“Analyzer Settings“(分析仪设置)->“Connect to analyzer“(连接到分析仪)将其连接。 您 可以 在加密第二个分析器后、在第二个 GUI 窗口中重复此操作。  

    -Zack