This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS3701:如何使用电压监控器监控负电源轨

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538837/faq-tps3701-how-to-monitor-negative-supply-rails-with-a-voltage-supervisor

部件号:TPS3701
主题中讨论的其他器件:TPS3700

工具/软件:

能否提供有关负电源轨监控解决方案的一些指导和示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要监控负电源轨、有多种使用不同器件的解决方案。

    一种解决方案使用 TPS38600、这是一款多通道监控器。  通过使用 Vref 引脚、我们能够上移分压器、使阈值电压相对于接地为正。  

    以下示例显示了如何使用 Vref 而不是电阻分压器中的接地端来监测–15V 电压轨。

    这种方法涉及将电压升高、以便器件在正电压下运行、但对电压轨的监控为负。

    另一个解决方案使用 TPS3700。 此解决方案使用负电压作为器件的接地端、而 VDD 是接地端。 被置为有效的输出将为负。 如果器件的输出必须为正、则需要通过正 Vpullup 对输出进行电平转换。 二极管很重要、因为当输出置为负电压时、它会接地、并且连接的器件只会看到上拉电压和接地。  

     下面的原理图显示了一种配置 TPS3700 的方法:

    最后、此解决方案使用两个 TPS3700 器件来监控一个正电源轨和一个负电源轨。 同样的对输出进行电平转换的概念、使其成为正接地基准逻辑电压。  

    此示例监测正 VDD 和负 VSS 的过压和欠压情况。

    下面的应用手册提供了有关监控负电源轨以及特定应用的电阻值和上拉值的更多深入信息。  

    将 TPS3700 用作负电源轨过压和欠压检测器

    双电源正负双电压监控解决方案

    电压监控器复位 IC:提示、技巧和基础知识