This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:UC2845:不规则占空比(最大值和最小值)

Guru**** 2504645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540677/uc2845-uc2845-irregular-duty-cycle-max-and-min

部件号:UC2845


工具/软件:

我使用 UC2845 设计了一个反激式转换器。 
输出符合设计规格;然而、在峰值电流模式下运行时、占空比在所有负载条件下都变得非常不一致。 具体来说、波形在最大 (50%) 和最小占空比交替表现出不规则。
相比之下、当我根据制造商的建议在电压模式下操作系统时、不会出现此问题。
有人能帮助我了解导致这种情况的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它可能来自电流检测噪声。 您需要测量 Vgs 和 CS 波形、以确定 Vgs 是否由于 CS 噪声而关断、如果是、则需要消除 CS 噪声以使其正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     黄洪先生 、

    黄洪先生:

    我认为这不是因为 CS 引脚的噪声、实际上是光耦合器之后 FB 之后的信号有噪声(尖峰和衰减)、此噪声重复的频率等于开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要展示波形进行确认。

    除了您的电路显示 LT 器件、我们不支持。