This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:我们是否可以将 Vout 的两个相同器件 TPS548B27 组合在一起以实现更高的负载端

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27, TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540526/tps548b27-can-we-combine-2-same-part-tps548b27-of-the-vout-together-for-higher-load-ends

器件型号:TPS548B27
主题: TPS546E25 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在中包含 TPS548B27 器件、因为我们的负载为 40A、我们可以通过组合输出电压来将该器件添加两次以实现 40A 负载

我们是否需要添加任何无源器件  

我们的设计规格:输入 12V

OUT 0.75V、无外部偏置

我们的负载要求为 40A

如果可以将 Vout 组合在一起、则可以为我们提供效率和最大连续电流  

请尽早建议我们   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshaya:  

    TPS548B27 不可堆叠。 对于该规格、我们建议使用 50A 器件 TPS546E25。  

    此致、

    Ryan