This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:即使分压器适当、也无法正确启用电子保险丝 IC

Guru**** 2518390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536945/tps25983-the-efuse-ic-is-not-enabled-properly-even-with-proper-voltage-dividers

器件型号:TPS25983


工具/软件:

您好、

您好...

我们将 TPS25983(断路器版本)用于我们的一种应用。 在测试中、电子保险丝 IC 提供 24V 的预期输出。  设置的参数如下所示:

电流限制:2.72A
过压锁定:25.96 V
欠压锁定:21.2 V
输出电流监测电压 (max):3.1V
过流消隐计时器:2.21ms
重试延迟:103.21ms
重试次数:4.
输出电压斜升:1ms

我们 提供了标称电流为 1A 的负载、但浪涌电流为~3A、因此电子保险丝 IC 会关闭输出。 断开负载后、我们看不到预期的 24V 输出。

选中后、我们可以看到、输入电压为 24V 时、输出为 0V、即使输入电压为 24V、使能引脚电平也为 1.1V。

电阻分压器如下所示:

R1 = 1M Ω、R2 = 11k Ω、R3 = 50k Ω

请在这方面指导我对 IC 进行故障排除以获得正确的输出(有负载和无负载)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    要解决该问题、您可以增大 dVdt 电容、使上升时间增加、从而降低 dvout/dt、这也会降低浪涌电流。 关于您的另一个问题、即 Vin 为 24V 时 EN 为什么为 1.1V。 我认为这是测量误差或与设置相关的误差、因为这只是一个电阻分压器。 您是否在探测器件附近的 Vin? 此外、器件可能会执行启动、但由于电流限制而失败、这也会在 4 次自动重试中发生、因此即使 EN 为高电平、除非进行下电上电或 EN 下电上电、否则器件也不会导通。

    请告诉我更改 dVdt 电容器是否可以解决您的问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。 我同意您调整 dv/dt 电容器来解决浪涌电流的观点。

    我们已经检查了 EN 引脚在空载条件下的状态、但该值为~1.1V。 我们也将输入电压提高到 25V、但 EN 值变化不大。

    请指导我们对 EN 引脚进行故障排除。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    器件内部在该引脚上有一个比较器、该比较器不应获取任何电流。 除了所有引脚外、我们的 GND 和引脚都有 ESD 二极管。  

    1. 请通过检查 GND 和 EN 引脚之间的二极管压降来检查器件的焊接。
    2. 检查电阻值
    3. 流经该电阻梯的电流大小

    我要求您进行检查、因为器件没有进行电压钳位、因此电压必须被其他东西钳制。  

    您能否确认是否解决了您与负载一起启动的主要问题?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    启动现在就可以了。

    我们将检查 EN 引脚、如您上一个响应中所述。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    很乐意帮忙:)

    请告诉我 EN 电压问题是否也得到解决、或者是否有任何后续问题。 我想回答一下我之前的答复、这是在多个电路板上发生的、如果不是这样、很可能的问题是焊接。

    此致、
    Arush