This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:IC 的功率损耗计算。

Guru**** 2445270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539030/lm5171-q1-power-loss-calculation-for-ic

器件型号:LM5171-Q1
主题: LM5171LM51770 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

  我将设计采用 LM5171-Q1 的两相降压/升压转换器、 我需要计算 IC 中发生的功率损耗。 您能分享与此相关的公式或文档吗? 请注意、这与直流/直流转换器的损耗计算无关、这只是 LM5171-Q1 IC 功率耗散。我使用外部稳压 10V 电源作为 VCC。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    感谢使用 E2E!  

    您可以使用 快速入门计算器  https://www.ti.com/tool/download/LM5171-CALC 快速 检查功率损耗的外观。 此外、需要提醒的是 LM5171 是双向降压/升压控制器、而不是降压/升压控制器。 如果您要使用降压/升压、则需要 LM51770。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的答复。

    但我要寻找 LM5171-Q1 IC 中的功率损耗。 共享计算器没有共享计算器。 它仅计算了 MOSFET 损耗。 我想计算控制器 IC 中的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    请参阅数据表 7.2.1.2.8 辅助电源。

    栅极驱动器损耗不会在 LM5171 中完全耗散。 不过、这是一个很好的起点。

    此致、
    Feng