This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电感器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529948/tps63900-inductor

器件型号:TPS63900


工具/软件:

您好、

我有一位客户 使用此器件、附带了 2.2uH 器件型号:Bourns 的 SRP3212A-2R2M 电感器。 我们看到、输入电压约为 2.27V、但输出电压会大幅下降至 1.7 伏。

此处的电感器是否无法正常工作?

我们预计、即使在 2.2V 时、降压/升压转换器也将继续在任何可能的电压下运行、并且不会大幅下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它不应由电感器引起、根据该电感器的参数、对于 TPS63900 来说是正常工作的。

    您是否检查了 Vin 是稳定的还是具有大纹波? 2.2V 接近 UVLO_OFF。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计 2.2V 与 1.75V UVLO 相比仍然非常远。 我们可以看到相同的行为 — 当输入电压降至~2.2V 时(即使电源稳定)、TPS63900 也会停止正常工作。 似乎当输出电容高于输入电容时、就会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、我已将您的见解传达给客户、听到您的反馈后、我会通知您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  Abigail、Rastislav、

    无论如何、当该问题发生时、很容易捕获波形、对吧? 然后、我们可以更轻松地找出潜在的根本原因。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    这种奇怪的行为似乎取决于输出电容。 如果我将 1F 超级电容器(例如 SCCQ12E105SRB)连接 到 TPS63900EVM 输出、并将输出电压设置为 3V、使用 2V 输入,它不会启动 — 输出将保持在 1.7V 或 1.8V 左右。 我需要将输入电压增加到~2.2V 以上、EVM 才能开始为超级电容器充电。

    实际上、它不必是超级电容器、使用 220uF MLCC 和 330uF 钽的组合就足够了。 当消耗一些电流(即 MCU 在上电后立即开始执行某项操作)时、问题就更加明显。 然后、由于输出电压快速下降、我们可以看到持续重启。

    如果使用无限电流设置、使用 Vo1 或 Vo2 是否有任何差异? 我们使用 SEL=LOW 和 RCFG3=13.3k。 RCFG1=_CFG2=GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rastislav:

    无论使用 Vo1 或 Vo2、都应具有相同的行为。  

    使用 2V 输入时、器件无法开始为输出电容器充电? 这很奇怪、因为一旦 Vin 高于 1.8V、器件就会启动。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛上有多篇帖子陈述了相同的内容:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985500/tps63900-soft-start-voltage

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999642/tps63900-issue-with-the-operation-at-low-voltage-2-4v-with-max-60ma-current

    我们在电路板上遇到了类似的问题 — 一旦输出电容变大(例如 10uF MLCC + 220uF MLCC + 330uF Tanatalum)、TPS63900 就会在开始出现较低电压 (<2.2V) 时遇到问题、我们不得不大量增加输入电容(例如 10uF MLCC + 330uF 钽电容)。 即使这样、它在低于 2V 时也无法正常工作。

    所以我在 EVM 上测试了同样的情况。 最简单的测试是将超级电容器连接到 EVM、选择 3V 输出电压、对超级电容器进行放电(短路)并在输入端施加 1.8V 电压。 测量输出电压、您会发现输出电压会卡在~1.8V。 然后、缓慢增加输入电压、并寻找输出电压开始上升的瞬间。 一旦达到跳闸点、输出电压就开始缓慢增加(可能是浪涌电流保护或其他保护措施)、一小段时间后、输出电压会快速跳至 3V。 您需要升至 2V 以上才能进行此次启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rastislav:

    好了、我认为当发生意外行为时、有必要捕获包括 Vin、Vout 和 IL 在内的波形。

    如您所知、当器件在开关时、Vin 处会出现一些纹波、如果纹波足够高、Vin 的谷值电压可能会触发 UVLO_OFF。  这种现象与输入电容器和您的电源有很大的关系、我们可以通过捕获上述波形找出根本原因。

    此致

    TAO