This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LED 驱动器建议

Guru**** 2793545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36010, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535473/tps61165-led-driver-recommendation

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:LM36010

工具/软件:

我们正在研究从闪存设计、其中光电二极管将检测主闪存并向 MCU 发送信号、然后激活我们的 LED 闪存。  我一直在研究不同的 LED 驱动器、找到了 TPS61165 和 LM36010 特定闪光灯驱动器。  我们正在考虑的 LED 选择如下:

Vf = 11.8V、i_f = 700mA

2. Vf = 5.77V、i_f = 400mA

3. Vf = 2.8V、I_f = 700mA(x2 串联)

4. Vf = 3.2V、I_f = 350mA(x2 串联)

系统的电源为 3.7V 锂离子/锂聚合物电池。  

根据这些参数、我们在每种情况下都需要升压拓扑、鉴于 LM36010 专为闪存应用而设计、因此这会很不错、但其指示的最大输出电压为 5.5V、因此如果我对该器件的理解正确、它就不起作用。

因此我找到了 TPS61165、在给定这些参数的情况下似乎可以正常工作。  然而、鉴于闪存应用、我希望获得速度最快的驱动器、以便 LED 尽快亮起。

我的问题:

-我对 LM36010 的理解是否正确,因此鉴于 LED 的选择,这种应用将不起作用?

- TPS61165 是否适用于所有这些 LED 选择? 这里是否存在任何可能的设计问题或注意事项?

-鉴于这些设计参数,是否有更好的建议用于此应用的器件?

更新 7/11/25:  
这是我当前的设计、其中具有可选跳线、用于选择要测试的 LED。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的专家 Emma 将很快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的专家是否能够查看此内容?  我们希望尽快开展工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我将该主题分配给了负责 TPS61165 的合适人员。 请给我们一些时间来检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、您是对的。   TPS61165 最适合此应用。

    我还回顾了这个原理图、看起来不错、

    谢谢、

    Colin