This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:如何估算灌电流能力?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, LM51772, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539332/tps552892-q1-how-do-i-estimate-the-sinking-current-capability

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63070LM51772TPS552892

工具/软件:

嗨、Brice、您是如何确定–2.5A 的? 它能提供多少资源?  

尊敬的 Janos、Andrew:

感谢您的讨论、TPS552892 可用作 TPS63070、但灌电流约为–2.5A、不能低至–3A。 对于更高灌电流的降压/升压器件、您可以查看 LM51772、这是一款降压/升压控制器。

BRS、

布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    2.5A 灌电流能力是平均负电感电流限值、这是内部规格、不在数据表中。

    拉电流能力典型值为 8A、这也是平均电感器电流限值。

    BRS、

    布莱斯