This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:需要三个串联的超级电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538535/tps61094-need-three-super-cap-in-series

器件型号:TPS61094


工具/软件:

神父:

客户想要设计超级电容器电路、下面的显示了详细要求:

1-每个超级电容器的最大电压 2.3V、值为 3.3F

2 输入电压为 5V。

2A 左右的最大电流为 3。

我检查了 TPS61094、但输出电压无法满足 6.6V 要求。 请帮助推荐适合此应用的部件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我今天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    3-Max current 约为 2A。

    当 Vout = 6.6V 时、最大直流 Iout 为 2A 吗?

    还有一个问题、Vout = 6.6V 时、2A Iout 的 3 节串联和 3 节并联超级电容器最小电压是多少?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEI:

    客户使用备用电源进行记录。 我认为完全放电时的最小电压为 0、 如果可能、最大充电器电流为 2A。 当 6.6V 不需要如此高的电流.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    所需 Vout 已超过 TPS61094 的最大额定值。

    您可以打开一个新的 E2E 主题、检查某些 MV 降压/升压器件是否可以在您的应用中工作。

    此致

    Lei