This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:在我的应用中寻找一个 LED 驱动器来驱动 60 个 LED

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537575/lm3509-looking-for-a-led-driver-to-my-application-to-drive-the-60-leds

器件型号:LM3509
Thread:LP8556 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我有一个应用程序、用于将 60 个 LED 连接到我的系统。 输入电压为 12V

LED 额定值 If= 700mA ~ 1A 正向电压= 3.2V

TI 可以向我的应用推荐合适的 LED 驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的应用是哪一个灯串中有 60LED?

    谢谢、

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们计划使用系列并行组合。

    1.10 LED 系列串* 6 并联组合或 6 LED 串联串* 10 并联组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给我一些时间来检查并回复您。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、LP8556 不适合此应用程序。

    谢谢、

    Colin