This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:关于激光过驱问题

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538029/lm3409-q1-about-laser-overdriving-issue

器件型号:LM3409-Q1
主题:LM3409 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。 在某些情况下、在特定位置(工艺线)驱动时可稳定输出亮度的激光突然变得过驱动。 其中、我在前一个线程中看到了注释、该注释说、如果 T_on 不超过 211ns、则找不到窗口、并且它继续被识别为 T_on。

DLP4620SQ1EVM:提高光功率会导致不同颜色的激光器开启。 - DLP 产品论坛 — DLPRegistered︎ 产品 — TI E2E 支持论坛

DLPC230 Control Program 中的同步脉冲宽度为 3 个代码、此时的周期为 100ns。 由于建议的 T_on 时间应超过 211ns、因此我认为它应超过 7 代码 (230ns)、但在本例中、随着 T_on 时间的增加、电流似乎高于之前。  
只需通过重新调整 DAC 限制来重新调优电流。 但是、我将“同步周期“设置为 30 个代码 (1.03us)、并将其与数据表中指定的低于 1MHz 的“同步“相匹配、但恐怕随着 T_on 时间的增加、会消耗更多的功率、因此我需要设置一个比建议的 1MHz 更小的周期。

关键是、1) 如果将 Sync Pulse Width(同步脉冲宽度)更改为 7 个代码 (0.23us)、上述过驱情况是否会消失? 2) 如果我将同步脉冲宽度更改为 7 个代码 (0.23us ),同步周期更改为 30 个代码 (1.03us ),操作是否正常? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我会将其分配给正确的部门、因为该团队负责处理汽车 LED 驱动器、例如 LM3409、而不是 DLPC230。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为、正如我们已经提到的、使用这个驱动程序方案可能无法解决这个问题。  我可能建议我们对选项进行脱机讨论。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与制作新电路板不同的问题、而是有关使用现有电路板所组成模块的问题。 如果上一个主题中所说的是问题、那么相反、我理解如果 Ton 超过 211ns、就没有问题。 不过、在这种情况下、预计它会比以前更亮、因此问题的重点是同步周期是否会影响稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    我认为过驱情况取决于整个反馈环路以及从一个激光切换到下一个激光的电流电平。  例如、如果红色激光为 1A、绿色激光为 3A、则当这些颜色之间快速切换时、可能会出现过冲和下冲。  SYNC 频率在某种程度上有所帮助、但影响更大的是管理电路中需要快速提供或转储的额外能量。  这就是为什么在激光驱动电路中、电流电平是固定的、以避免我们在 LED 电路中使用的这些大电流上升/下降电平。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kim 先生、

    如果您认为有联机会议是有帮助的,让我们安排它。 请告诉我您的意见。

    此致、

    维克多·帕克