This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】UCC21750-Q1:栅极驱动器实际峰值电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539384/faq-ucc21750-q1-gate-drivers-actual-peak-current

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

栅极驱动器实际峰值电流:

UCC21750/UCC21750-Q1 是恒压驱动器、因此 驱动器将提供电流、直到栅极充电至 VDD 至 VEE 电位(并且电流将根据栅极和 VDD 之间的电位差而变化)。 因此、瞬时电流将基于栅极的电势。

UCC21750/UCC21750-Q1 峰值电流规格为:10A(典型值)。

UCC217xx 器件温度会影响峰值电流–请检查下面的整个温度范围内的峰值电流图。 该温度曲线仅基于驱动器的温度。

 

但是、系统中的有效峰值电流为:

峰值拉电流/灌电流取决于外部栅极电阻器 (Ron、ROFF) 和 FET 的内部电阻 (RG_INT)。

计算器工具页面“Peak Drive Current Calculator“有助于根据系统条件计算驱动器峰值电流。

UCC217xx XL 计算器工具