This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法更新 bgStudio 上 bq34Z100 的化学成分表。

Guru**** 2663125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530530/bq34z100-g1-unable-to-update-chemistry-table-for-bq34z100-on-bgstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSW

工具/软件:

TI 您好:

我按照 bqStudio 中的指导更新电池化学成分表、以包含 ID 7881 Molicell INR-21700-P50B。 我在另一个 E2E 上找到 的、其中设置了 ID 7881。 该指南告诉我使用“ChemicalUpdater-1163-windows-installer.exe。 安装完成、但我收到一条消息 、希望我启动  bqEvaluation Software、而不是 bqStudio。

我在这里遗漏了什么? 为何 选择 bqEvaluation 软件而不是 bqStudio?   

此外、我找不到 bqEvaluation 软件的用户手册。 我是否需要使用 bqEvaluation 软件执行学习流程? 我没有看到我在 bqStudio 中从何处开始学习。  

感谢任何指导。  

谢谢

Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    所有化学物质均可在以下位置找到的最新化学物质更新程序: GASGAUGECHEM-SW 设计工具|德州仪器 TI.com

    它们与 BQstudio 兼容。 请勿使用 BQEVSW。  

    学习周期通过以下步骤完成: 实现成功的学习周期

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将遵循您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    我已经安装了 ChemicalUpdater-1163-windows-installer.exe、但我也被迫安装“bq Evaluation Software“。

    因此、未安装 bqEvaluation Software 和 ChemicalUPdater-1163 并重新开始。 这是我尝试重新安装 ChemicalUpdater-1163-windows-installer.exe 时遇到的错误



    除非安装了 bqEvaluation 软件、否则该命令将中止。  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    我是否必须加载电池化学成分才能运行学习周期?

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您是否正在下载 BQstudio Chemupdater? 附件是您应该下载的文件。 请将 chemdat 文件放置在计算机上 BatteryManagementStudio 文件夹内的 chemdat 文件夹中。

    是的,你需要一个有效的化学物质匹配完成一个倾斜周期。

    e2e.ti.com/.../ChemUpdate1163.zip

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    这就是我尝试安装的文件。 并且中止上面的消息。  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Deigo:我发现文件不是要安装的程序。 所以,每次我尝试“安装“,它会尝试安装 bq 评估。  

    我正在尝试获取 chem ID 7881、根据 chem 更新指南、我需要使用下面突出显示的 bqStudio。  我找不到该构建、因此可以安装。  

     感谢你的帮助。  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    所附文件是.zip 文件而不是.exe、只需下载 zip 文件中的内容并按照我提供的说明进行操作。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deigo:

    我取得了一些进展。 要获得 Chem ID 7881、我必须安装 bqStudio 1.3.127。  遗憾的是、bqStudio 的该版本无法与 76942EMV 配合使用。  这有道理吗?  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    应该、让我向该团队中的某个人求助。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego。 很抱歉耽误你的时间,我在旅行。 在帮助方面是否有任何进展、以了解 1.3.127 为何不适用于 76942EVM?

    Bill