This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:10 节双向电池充电器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535839/bq25756-10-cell-bidirectional-battery-charger

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ25758

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在一个 10 节双向电池充电器工程中使用 BQ25756。  TPS25751 支持 BQ25756 的 5V/9V DFP。

我们使用 TPS25751 i2cm 控制 BQ25756、在 DFP 模式下、 TPS25751 会向 BQ 发送 i2c 命令、并生成 PDO 电压值。

稳定负载模式:5.15V/0A、4.40V/3A;9.30V/0A、8.55V/3A

动态负载模式:5.40V / 0A、4.15V / 3A;9.55V / 0A、8.20V / 3A  (过冲/下冲)

1.如何 补偿 BQ25756 DFP 压降?

2. 如何避免   BQ25756 DFP 电压冲/下冲 ?

谢谢。此致、

Giedi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giedi、

    对于此应用、BQ25756 是否处于反向模式?

    [quote userid=“587951" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535839/bq25756-10-cell-bidirectional-battery-charger 如何 补偿 BQ25756 DFP 压降?

    您是指电缆上的压降还是 BQ25756 引脚上的压降?

    [quote userid=“587951" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535839/bq25756-10-cell-bidirectional-battery-charger  如何避免   BQ25756 DFP 电压冲/下冲 

    您能提供一个这样的波形吗? 动态加载条件是什么? 电压响应如何?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题 1:
    Giedi 说:如何 补偿 BQ25756 DFP 压降?
    Michael 说: 您是指电缆上的压降还是 BQ25756 引脚上的压降?
    Giedi 说:  客户指定的电缆上的电压降。
    问题 2:
    Giedi 说:如何避免   BQ25756 DFP 电压 过冲/下冲 ?
    迈克尔说:你能提供这种波形吗? 动态加载条件是什么? 电压响应如何?
    吉迪说: 波形如图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giedi、

    本应用手册介绍了如何使用一些外部电路来补偿电缆损耗:

    BQ25758 与 BQ25756 非常相似。 主要区别在于它只是降压/升压控制器、而不是充电控制器。 请告诉我、这是否有助于降低电缆上的压降。

    关于过冲和下冲波形、看起来较低的恒定值是电缆上的压降。 这是正确的吗?

    此致、
    Michael