This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:UVP/OVP 阈值不符合数据表

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516864/bq2970-uvp-ovp-threshold-not-according-to-datasheet

器件型号:BQ2970


工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我正在使用 BQ29706DSER 设计 BMS。 根据数据表、UVP 为 2.5V:

当我对电池放电并监测电压和放电电流(通过固定检测电阻)时、可以看到 UVP 可以工作、但它不会像预期的那样切割为 2.5V、而是为 2.8V — 数据表上同一系列中的其他 P/N 的另一个值。 以下是设置和结果:

IC 的引脚:

  • V-通过一个 2k2 电阻器连接到负载的负极焊盘
  • VSS 连接到 MOSFET 和检测电阻之间的中点
  • BAT 连接至电池正极端子

我电路板上芯片封装上的标识为“F4",“,对应、对应于  BQ29706DSER 器件。

是否可能对器件进行了错误编程以获得不同的 UVP 电压?

此致、

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我在期间监控了相同的电压和电流 充电 使用实验室电源供电的电池、电流限制为 1.4A、电压为 4.6V 且连接到负载端子(负载断开)。

    OVP 似乎正常工作、但也在与数据表中所述电压不同的电压下工作。 在数据表上、它应该将电流削减至 3.85V、但会将电流削减至 4.3V(或 4.25V、同一系列中另一个 P/N 的 OVP 值)。

    在汇总:

    呈指数衰减
    UPV 2.5V 2.89.
    OPV 3.85V 4.3V

    测量的电压对应于任一 BQ297 00  和 BQ297 02.  和 BQ297 07 配置 28 、但不提供给 BQ297 06 组装的所有元件。 这是已知问题吗? 我忽视了什么吗? 如何才能获得正确的 UVP 和 OVP?

    非常感谢!

    此致、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。
    我们并不知道我们的器件的精度存在任何问题、因此 IC 应符合规格。 我认为根本原因可能是您测量信号的地方、也许您没有考虑内部电路的下降(RDSON 等)。 请参阅数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf) 中的部分 7.2 测试电路 包括如何测量所有保护功能 7.3 测试电路图 其中包含配置。 请按照以下步骤重试。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero