This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:异常触发 SYSOVP

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536458/bq25720-abnormal-triggering-sysovp

器件型号:BQ25720


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

在 我们对 BQ25720 充电的测试中、我们发现当负载相对较大时、系统电压突然上升到 20V、从而触发 SYSOVP。 波形如下所示:

(黄色是 EU1 的较高 MOS、蓝色是 EU1 的较低 MOS、红色是 EU2 的较高 MOS、绿色是系统电压 VSYS)

从第一张图可以看出、 开始时、EU1 的 MOS 正常工作、EU2 的上部 MOS 导通、然后 EU2 的上部 MOS 突然关断、系统电压开始持续上升。

此时、 适配器 输出 电压 为 20V、VSYS_MIN 配置为 12V。  从 0x20 寄存器读取的值为 0x8010、这表示 SYSVOP。 原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ25720_5F00_SCH.pdf

您能否帮助分析此问题的原因?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    添加一些其他信息:

    1) 当电池即将充满电(大约 90%)或处于充满电状态时、就会出现此问题。

    2) 适配器为 PD3.0 适配器,可提供 20V/3.25A 的最大功率。  在负载测试期间、当总功率超过 65W 时会发生这种问题、但当总功率低于 65W 时也会发生这种问题。

    3) 我们还 捕获了发生该问题时 VCHG-IN(黄色)、SN-SOP(蓝色)、SN-SON(红色)和 VSYS(绿色)的电压波形、详细信息如下:

    4) 我们还捕获了该问题发生时 SW1(黄色)、SW2(蓝色)和 VSYS(红色)的波形。

    5) 0x15h 寄存器设置为 0x44C0 (17.6V)、从寄存器读取的值为 0x21=0x7000 和 0x20=0x8010。

    6) 我们也尝试添加钽电容器到输入和输出端子,但这个问题仍然存在,只是当问题发生的时间已经推迟。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    感谢您提供详细的波形。 我认为 SYSOVP 已被触发。 我们只需了解触发 SYSOVP 的原因。  

    我们的现场支持将与您联系、提供更多详细信息。  

    此致、

    Tiger