This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:询问如何验证器件故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518538/lmz13610-inquiry-on-how-to-verify-device-failues

器件型号:LMZ13610


工具/软件:

您好:

我的客户正在生产一个在功率输入级使用 LMZ13610 的电路板。

他们使用以下方法来确定 LMZ13610 在上电之前是否有缺陷。

它们会测量 PCB 组装前后 VIN 引脚的电阻、如果电阻明显低于平均值(几十 K 到几百 K 欧姆)、则会判定为有缺陷。

这种确定器件缺陷的方法是否有效?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我不认为数据表中指定了该值、因此这不是对器件功能的正确评估。 我也不想说 VIN 引脚电阻是器件评估其功能的唯一确定性属性。

    TI 在数据表中概述了器件的性能。 如果器件的使用方式如数据表所示、则器件应在数据表的规格范围内运行。 如果确定器件不在数据表参数范围内运行、但处于可接受的应用中、则该器件可能会被视为有缺陷。

    希望这对您有所帮助、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    客户还有一个问题。

    他们认为测量功率 IC 的电阻是检查产品缺陷的常见方法。

    您不建议测量 LMZ13610 的 VIN 电阻是因为该电阻值没有基准值、还是电阻测量本身存在不可靠的情况?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    是的。 我们没有可以分享的该电阻参考值。 此外、可能是 器件在其他方面存在缺陷、不会影响 VIN 引脚电阻。 这只是一个注意事项、但如果客户选择、他们当然可以继续以这种方式检查器件。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您发送编 修。

    客户对测量 LMZ13610 的 VIN 电阻时遇到的症状存有疑问。

    在为几个 LMZ13610 上电之前测量 VIN 电阻时、其值为几十欧姆(平均值为几十 K Ω)。

    当他们为器件供电时、工作正常、当他们重新测量 VIN 电阻时、电阻变为数十 K Ω。

    您能给他们一些建议、说明是什么原因导致 LMZ13610 出现这种情况?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    关于客户进一步询问的任何更新?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我相信在充分了解问题之前、我还需要回答一些问题。

    它们如何测量 VIN 引脚的阻抗? 测量 VIN 电阻时、IC 是否组装在电路板上? 另请注意我的理解是否正确。 该器件在上电之前在 VIN 上具有一定的阻抗。 通电后、阻抗会增加吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    以下是客户的回答。

    它们如何测量 VIN 引脚的阻抗?

    客户在系统电源输入端使用 LMZ13610、并测量了输入连接器的 VIN 引脚和 GND 引脚之间的电阻。

    在测量 VIN 电阻时、IC 是否组装在电路板上? [/报价]

    是的。

    器件在上电之前在 VIN 上具有一定的阻抗。 它们通电后、阻抗会增加?

    在供电之前、大多数产品的测量电阻约为 28k Ω。

    一些器件的测量值为几千欧到几欧。 当在接通/关断电源后重新测量时、这些器件的测量值约为 28k Ω。

    谢谢、

    JH

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您的确认。 请求他们发送在使用中器件的原理图和布局。  

    查看应用程序以确定其有效性可能会有所帮助。  

    首次上电之前测量的明显小于 28k Ω 的器件在上电后是否会遇到任何问题? 与具有一致 28k Ω 电阻的器件相比、客户是否发现器件性能有任何问题?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    请查看下面的电路图和布局。

    e2e.ti.com/.../1401.schematic1.pdfe2e.ti.com/.../1401.layout.pdf  

    首次上电前测量值明显小于 28k Ω 的器件在通电后是否会遇到任何问题? 与具有一致 28k Ω 电阻的器件相比、客户是否发现器件性能有任何问题?

    在为首次上电前测量值明显低于 28k Ω 的元件上电时、这些元件分为正常工作的元件和不产生任何输出的元件。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    谢谢你。 我将在本周结束前对此进行回顾并发表评论。

    此致、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    是否有任何更新?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    FGND 连接到什么?  

    此外、输入端是否有电解电容器? 输入端的欠阻尼滤波器可能会导致任何降压转换器损坏、因为输入滤波器的电感振铃可能会导致超出规格运行范围。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../snva489c.pdf

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    FGND 连接到什么?  [/报价]

    如下所示、FGND 连接到螺孔、也通过磁珠连接到 GND。

       

    此外、输入端是否有电解电容器? 输入端的欠阻尼滤波器可能会导致任何降压转换器损坏、因为输入滤波器的电感振铃可能会导致超出规格运行范围。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../snva489c.pdf

    输入端没有电解电容器、上面共享的输入电路全部有。

    谢谢、

    JH

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您注意 FGND。  

    我可以看到、GND 上的电容器以及通过铁氧体磁珠连接到 FGND 的输入端确实会引起一些问题。  

    这意味着什么是共模滤波器吗? 这是用于隔离吗? 无论哪种情况、该器件都未设计为在输入和接地之间采用铁氧体磁珠连接。

    我建议移除这些电容器并在输入端添加电解电容器、因为这对于输入端的任何滤波器都是关键元件。 然后像以前一样检查客户是否仍遇到输入阻抗问题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    如您所述、是否要移除如下所示的电容器?

    谢谢、

    通道停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这些是我所担心的在输入和接地之间连接铁氧体磁珠的电容器。

    谢谢您、

    Joshua Austria.